¿Cuál es el mejor crique para auto?

No hay peor escenario que el de tener que reparar un auto y no tener cómo elevarlo para trabajar cómodo y tranquilo. Mucho más negativo, si ni siquiera sabemos del tema. 

Para aquellos que sí, puede ocurrir que no sepan diferenciar bien entre un crique carrito y un crique botella, por lo que tampoco estarían aprovechándolos al 100%. 

El dilema está en saber distinguir cuál es el mejor crique para autos. Eso dependerá no solo de la calidad del mismo, sino también en las preferencias y necesidades de quién lo requiera. 

Todas estas cuestiones se van a ir desarrollando en este artículo de Würth. ¡Definiciones, propiedades, diferencias, aspectos a tener en cuenta para comprar y mucho más!

Comprar crique para auto en Würth

¿Qué es un crique?

Un crique es una herramienta que sirve para levantar distintas cargas pesadas a través de una fuerza que es ejercida desde un cilindro hidráulico, aunque también hay opciones mecánicas.

Es posible gracias a que aprovechan la presión generada en la cámara del cilindro. Estos se utilizan para elevar autos, debido a que soportan pesos altos.

En el mercado existen dos tipos: los crique carrito y los crique botella. A continuación, la descripción de cada uno de ellos. 

¿Qué es un crique carrito?

Estos productos también se conocen como de piso o de suelo. Están más presentes en talleres de autos y cocheras profesionales, ya que son muy resistentes y fuertes.

Se destacan por contar con ruedas que permiten su fácil traslado. Son pesados y grandes, por lo que no son cómodos para llevar en el vehículo. Además, necesitan de una superficie plana para ser utilizados. 

¿Qué es un crique botella?

Posee la forma y tamaño de una botella, son potentes y están preparados para levantar tractores, montacargas y otras maquinarias de gran peso.

CRIQUE BOTELLA -190/375MM-3T

Crique botella hidráulico hasta 3 toneladas.

VER PRODUCTO

Cabe señalar que su altura cuando está retraído es la mitad de la elevación total que puede alcanzar. No se recomienda para autos inferiores o deportivos, sino que son ideales para camionetas, por ejemplo, ya que tienen más espacio. 

Diferencia entre crique carrito y crique botella

Existen distintas características que diferencian a un crique de carrito de un crique botella, que serán las que marquen cuál es más útil para el trabajador, de acuerdo a su necesidad.

A continuación, una tabla comparativa de ello. 

Características Crique carrito Crique botella
Soporte de carga Hasta 3 toneladas Más de 5 toneladas
Estabilidad Mayor Menor
Movilidad Tiene ruedas Fijo
Portabilidad No
Perfil bajo No
Perfil alto No siempre
Tamaño Grandes Compactos
Precio Medio-alto Bajo
Aplicación Espacios grandes Espacios chicos
Ideal para vehículos de bajo perfil vehículos de alto perfil
Leer más:  5 Consejos esenciales para cuidar tu auto a fondo

Aspectos para comprar el mejor crique para auto

El mejor crique para auto lo va a definir la necesidad de cada persona. Debido al uso que le quiera dar, deberá atender a los principales aspectos a tener en cuenta para comprar uno de ellos. 

Estos consisten en la capacidad de carga, el material, el rango de elevación, diseño, perfil y dimensiones; y la velocidad con la que eleva el auto. 

-Capacidad de carga: optar por el crique con la capacidad de carga correcta permitirá el hecho de que te expongas a accidentes o a un mal funcionamiento. Para ello hay que saber cuál es el peso de tu auto. En casos de vehículos chicos o deportivos, se recomiendan los que no son tan potentes; para camiones, por caso, los fuertes.

-Material: los más comunes con los de acero o los de aluminio. Para trabajos pesados, se recomiendan los de acero, mientras que para los livianos, los de aluminio.

-Rango de elevación: lo importante es trabajar con comodidad. Por lo tanto, deberás saber bien hasta cuánto suben los vehículos con el producto.

-Diseño, perfil y dimensiones: para autos con espacios limitados, la opción ideal es un crique con perfil bajo. De lo contrario, uno de perfil alto.

-Velocidad de elevación: es una opción a tener en cuenta para aquellos que son hidráulicos. Depende de la rapidez que quiera la persona.

Leer más:  5 Consejos esenciales para cuidar tu auto a fondo

El mejor crique para auto es el que se adapta a tus necesidades

En definitiva, la elección del mejor crique para auto estará delimitada por la calidad del producto, pero, sobre todo, por la necesidad del trabajador. 

Primero hay que partir de la base de que hay dos modelos, el crique carro y el crique botella, que ya marcará si es para cargas pesadas o livianas, espacios más o menos grandes y otras cuestiones.

Luego, en los casos en los que ambos productos estén preparados para llevar a cabo la tarea necesaria, solo depende del gusto del profesional.

Si te sirvió este artículo y estás pensando en comprar un crique, te invitamos a recorrer nuestra tienda oficial, ya que contamos con los mejores modelos del mercado.

 

herramientas neumáticas
5 Consejos esenciales para cuidar tu auto a fondo

Si acabás de conseguir tu primer auto o si querés comenzar a aprender cómo cuidar un auto, este artículo es Leer más

Cómo limpiar un taller mecánico: 5 productos fundamentales

¿Ves que tu taller mecánico está muy sucio? ¿Esto te trae problemas para trabajar? Eso no te puede pasar más, Leer más

Secretos para lucir llantas relucientes: guía completa de limpieza de neumáticos

¿Alguna vez te preguntaste cómo lograr que tus llantas de aleación brillen como el primer día, usando tus herramientas neumáticas? Leer más


Formulario de contacto