¿Necesitás lijar y lograr un acabado fino y no sabés con qué? ¿Estás entre comprar una lijadora roto orbital y una lijadora de banda? Tranquilo, la duda que tenés es común para muchas personas.
De todos modos, contar con esta inquietud puede entorpecer nuestro trabajo, de modo que no solo no se podrá avanzar con el mismo, sino que también puede verse dañada la superficie a lijar.
A su vez, cada una de estas herramientas tiene un uso particular al cual deberás prestar principal atención para que la herramienta perdure en el tiempo y, además, alcance un funcionamiento óptimo.
¿Y si nos sacamos todas las preguntas que nos hacemos? Seguí leyendo este posteo de Würth e informate sobre las diferencias entre la lijadora roto orbital y la lijadora de banda.
Qué es una lijadora roto orbital
Una lijadora roto orbital es una herramienta portátil motorizada que sirve para desbaste, lijado y pulido. Al utilizarla, logra una uniformidad, de modo que no deja marcas circulares. Se puede trabajar sobre madera, metal, composites y plástico.
La velocidad de estas lijadoras se puede regular. Este oscila entre 8.000 y 12.000 RPM. Por otro lado, su regulador de entrada de aire permite adaptar la velocidad de giro. A mayor velocidad, mejor será el acabado. De lo contrario, dará más presión y servirá para cortar.
Para el tratamiento de superficies como acero al carbono, madera, aluminio, plásticos, fibra de vidrio, etc.
Lijadora roto orbital y sus partes
Una lijadora roto orbital está compuesta de las siguientes partes:
- Empuñadura: sirve para agarrar la lijadora. Su material flexible absorbe las vibraciones.
- Gatillo: si se lo aprieta, comenzará a funcionar la lijadora.
- Bloqueo: permite que la herramienta funcione sin la necesidad de mantener apretado el gatillo todo el tiempo.
- Salida: por este sector sale el polvo generado por el lijado.
- Depósito: almacena el polvo que sale de la salida.
- Patín: en este elemento móvil se encuentra la lija. Traza un movimiento oscilatorio y su tamaño depende del modelo.
- Lija: tiene el material abrasivo para realizar el lijado. Está unida con velcro en el patín.
Cómo se usa la lijadora roto orbital
Para quienes no sepan cómo se usa una lijadora roto orbital, aquí va una explicación en seis simples pasos:
- Antes de prender la lijadora roto orbital, observar si el papel de lija está asegurado de modo que no se moverá y que hará un mejor acabado.
- Iniciar la ventilación de la herramienta para que la misma se mantenga en buenas condiciones y sostener con fuerza el mango de la lijadora antes de encenderla. Presionarla suavemente sobre el material a trabajar.
- Movelar constantemente. Si se trabaja en una misma zona durante todo el tiempo, el material puede verse repercutido con marcas irregulares.
- Emparejar las zonas que quedaron con marcas. No presionar mucho, ya que la herramientas no lo necesita.
- Terminar los bordes y emprolijar
- Apagar la lijadora y limpiarla para que no se produzcan accidentes en el futuro.
Para lijado en seco de madera, superficies metálicas, carrocería, eliminación de capas de pintura, oxido
Qué es una lijadora de banda
Ahora vamos con la lijadora de banda. Esta es una herramienta que también tiene motor y sirve para lijar madera u otros materiales. Funciona de manera veloz y es sencilla de usar. Es muy similar al ejemplo anterior
En cuanto a sus dimensiones, es un poco más grande que la roto orbital y el material abrasivo es rectangular y no redondo.
Lijadora de banda y sus partes
Las partes de una lijadora de banda son:
- Bolsa para el polvo: guarda el polvo que se produce al lijar
- Mango trasero: sirve para sostener la herramienta
- Botón de bloqueo: permite que no tenga que apretar el botón de encendido todo el tiempo
- Mango frontal: otro punto para sujetar la herramienta
- Motor: gracias a este funciona
- Banda de lija: el elemento que, con sus cualidades, permite lijar las superficies
- Rodillo: permite la rotación de la banda a la velocidad que el trabajador lo desee
- Palanca de tensión de la banda: sirve para tensionar y cambiar la banda
Cómo se usa la lijadora de banda
Desde Würth te compartimos la información necesaria para que sepas cómo se usa una lijadora de banda:
- Elegir el papel de lija adecuado para tu trabajo
- Sacar todos los materiales que estén rodeando la zona de trabajo para evitar accidentes en la superficie
- No dejar la máquina encendida sobre la misma zona, porque se lijará demasiado
- Mover la lijadora todo el tiempo para no crear una hendidura
- Emprolijar la superficie
- Apagar la lijadora cuando el trabajo esté terminado
Para pulir, desbarbar y satinar el acabado en lugares de difícil acceso. Aplica a chapa, madera. Lijado de esquinas, superficies planas,bordes, punto de soldadura, trabajos en profundidad
Diferencia entre lijadora orbital y lijadora de banda
La principal diferencia una lijadora orbital y las lijadoras de banda es, además de su forma (la orbital es redonda y la de banda más rectangular) es que la primera eliminan mucho más material en poco tiempo, mientras que las segundas son más lentas, pero dan un mejor acabado.
Lijadora roto orbital y lijadora de banda, diferencias mínimas, misma solución
Las diferencias entre ambas son mínimas, ¿viste? Estas herramientas te garantizarán un trabajo prácticamente perfecto, siempre y cuando sigas con los consejos que se mencionaron en esta nota.
En definitiva, cada persona podrá elegir la lijadora que crea conveniente para su tarea. Si quiere lijar en poco tiempo, no hay dudas de que la que tiene que elegir es la roto orbital. En tanto, la de banda ofrece un acabado mucho mejor.
También hay que tener en cuenta que las de roto orbital son mucho más pequeñas y fáciles de maniobrar. Por lo tanto, ese es un factor clave a la hora de analizar una adquisición, si es que contamos con poco espacio para la reparación.
¡Eso fue todo! Esperamos que el posteo te haya servido y que la información te sea útil para tu próxima compra. Ah, y nos faltó algo: las lijadoras de Würth siempre se destacan por encima de las demás. ¡Pasá por nuestra tienda oficial y llevate la tuya!