Masilla de poliéster en el taller: ¿Qué es y para qué se usa?

Seguramente alguna vez tuviste que arreglar ciertas irregularidades en un vehículo, pero no tenías el elemento indicado para trabajar. ¿Pensaste alguna vez en usar masilla de poliéster en el taller?

Se trata de un producto químico que tienen a disposición los profesionales para este tipo de tareas. No tenerlos puede ser un gran despropósito, ya que brinda soluciones excelentes.

De todos modos, estás a tiempo de corregirlo. En este contenido de Würth te vamos a explicar todo lo que necesitás saber.

¿Qué es una masilla de poliéster y para qué se usa?, es una de las preguntas que iremos resolviendo en esta guía. ¡Seguí bajando que hay más! 

Comprar masillas de poliéster Würth

 

Qué es la masilla de poliéster y para qué se usa en el taller

La masilla de poliéster es un producto que se usa para corregir las irregularidades que quedan en la chapa de un vehículo.

Se trata de una solución rápida y eficaz para trabajos en carrocería, pero que no descarta la labor de un chapista.

Están conformadas de resinas de poliéster, pero se le agrega peróxido de benzolio para que se endurezca y sirva como catalizador.

Es empleado para rellenar huecos y obtener superficies igualadas. No protege ni la mejora, sino que corrige cualquier tipo de imperfección ya sea por arañazos o golpes. Se aplica con espátula o pistola.

Ventajas de la masilla de poliéster

Las características beneficiosas de la masilla de poliéster son:

  • Facilidad de lijado: es importante, porque la uniformidad debe alcanzarse de manera veloz antes que se endurezca.
  • Alta resistencia y adherencia: tiene que ser resistente a agentes externos y adherirse a las chapas.
  • Baja porosidad y alta elasticidad: no debe crear muchos poros y tiene que soportar vibraciones y cargas dinámicas sobre el material a trabajar. 
  • Poder de relleno: el estado del espesor de la masilla debe ser el mismo tanto antes como después de que finalice el curado. 

Por qué es importante tener masilla de poliéster en el taller

Es importante tener masilla de poliéster en el taller, ya que ofrece varios beneficios en un solo producto.

Leer más:  5 consejos para aplicar correctamente la masilla para auto

Más allá de los mencionados anteriormente en relación a sus características, se destaca que se puede emplear sobre pequeños golpes antes que reemplazar la chapa afectada, por ejemplo. 

Tipos de masillas de poliéster

Existen distintos tipos de masillas de poliéster. A continuación, te mostramos una por una para que estés al tanto de ellas.

  • Masilla de poliéster estándar para acabado: son porosas, brindan un gran poder de relleno y se usan en grandes superficies.
  • Masilla de poliéster con fibra de vidrio: ofrece un poder de relleno excepcional. Tiene fibra de vidrio y se emplea en plásticos reforzados.
  • Masilla de poliéster para superficies galvanizadas o de cinc: ideales para trabaja sobre materiales galvanizados o de cinc, ya que no se despega.
  • Masilla multifuncional: apta para varias superficies, tiene una baja porosidad y se destaca por su textura fina.
  • Masilla acrílica: sirve para reparaciones más sencillas como arañazos o golpes chicos.
  • Masilla para plásticos: es menos flexible y elástica que en otros casos. Se usa en superficies plásticas.

Todos los tipos de masilla de poliéster de Würth

MASILLA VAKU FIBRA DE VIDRIO 1KG

MASILLA VAKU FIBRA DE VIDRIO 1KG

Masilla estructural de poliéster bicomponente reforzada de fibra de vidrio para reparaciones de vehículos.

VER PRODUCTO

Masilla estructural de poliéster bicomponente reforzada de fibra de vidrio para reparaciones de vehículos.

Se recomienda para rellenar grandes abolladuras y agujeros en autos y camiones. Ofrece muy buena adherencia a los metales.

Se destaca su alta dureza, buena flexibilidad y que necesita de un muy corto tiempo de endurecimiento.

Se puede aplicar sobre acero, aluminio, acero zincado, laminados de poliéster, masillas de poliéster, aparejos acrílicos y epoxi.

MASILLA VAKU PLASTIC 1KG

Es una masilla elástica de poliéster bicomponente para reparaciones de vehículos. El producto tiene una muy buena adherencia a todas las partes exteriores de la carrocería hechas de plástico.

Ideal para todas las piezas que estén expuestas a vibraciones. Tiene buena flexibilidad, calidad de pulido y deja la superficie lisa después del lijado.

MASILLA VAKU PRO II 4KG

MASILLA VAKU PRO II 4KG

Masilla para el relleno y terminación en reparaciones vehiculares, ya que tiene una gran adherencia a metales.

VER PRODUCTO

La masilla Vaku Pro se usa para el relleno y terminación en reparaciones vehiculares, ya que tiene una gran adherencia a metales.

Especial para superficies como acero, aluminio, acero cincado, laminados de poliéster, aparejos acrílicos y epoxi. Todas estas deben estar matizadas y desengrasadas.

Está compuesta a base de resina de poliéster insaturada, cargas inertes y pigmentos. Su color es amarillo mate y tiene una densidad de 1,94 (+/- 0,04) kg/l. Seca en aproximadamente 17 a 27 minutos.

Se destaca por un gran poder de relleno y excelente terminación, en un bajo peso específico. Permite el fácil lijado, rápido secado y baja emisión de polvo.

MASILLA VAKU ALUMINIO 1KG

MASILLA VAKU ALUMINIO 1KG

Masilla diseñada para cubrir grandes rellenos y reparar piezas que sean sometidas a grandes temperaturas.

VER PRODUCTO

Masilla elástica de poliéster bi-componente con polvo de aluminio para reparaciones vehiculares.

Está diseñada para cubrir grandes rellenos y reparar piezas que sean sometidas a grandes temperaturas.

Excelente calidad de lijado y capacidad de relleno gracias a la consistencia de las partículas metálicas de aluminio.

Se aplica en reparaciones de carrocería de vehículos, náuticas, motos, estructuras metálicas y persianas, entre otros sectores. Además, como refuerzo para piezas afectadas. Se usa en acero, aluminio, acero cincado, laminados de poliéster, aparejos acrílicos y epoxi. Todas estas deben estar matizadas y desengrasadas.

MASILLA VAKU LIGHT 1,5KG

MASILLA VAKU LIGHT 1,5KG

Masilla para reparaciones rápidas y pequeños retoques. Tiene una baja densidad, fácil proceso de mezcla y aplicación.

VER PRODUCTO

Creada para reparaciones rápidas y pequeños retoques. Tiene una baja densidad, fácil proceso de mezcla y aplicación.

Leer más:  5 consejos para aplicar correctamente la masilla para auto

Se destaca por una muy buena calidad de pulido, rápido secado, buen acabado superficial, bajo peso específico y permite fácil lijado.

Aplicable en acero, aluminio, acero cincado, laminados de poliéster, aparejos acrílicos y epoxi. Todas estas deben estar matizadas y desengrasadas.

MASILLA VAKU FINISH 1KG

MASILLA VAKU FINISH 1KG

Masilla que se recomienda su utilización cuando se necesite corregir irregularidades en elementos reparados.

VER PRODUCTO

Otra masilla de acabado de poliéster bicomponente para reparaciones de vehículos.

Se recomienda su utilización cuando se necesite corregir irregularidades en elementos reparados.

Muestra una muy buena adherencia sobre el metal, fácil proceso de mezcla y

aplicación y la superficie trabajada queda lisa después del lijado.

Se usa en acero, aluminio, acero cincado, laminados de poliéster, aparejos acrílicos y epoxi. Todas estas deben estar matizadas y desengrasadas.

Arreglá la chapa de tu auto con masilla de poliéster

Si hay algo que quedó claro a lo largo de esta nota es que la masilla de poliéster es un producto sumamente beneficioso para tu vehículo. ¿Qué estás esperando para aprovecharlo para arreglarlo?

La misma sirve para corregir todo tipo de irregularidades que se encuentren en la chapa del auto. Brinda una solución rápida y eficaz en los trabajos de carrocería, ya que tiene un fácil lijado, es resistente y ofrece un alto poder de adherencia, entre otras ventajas. 

Ahora solo resta que tengas la tuya. En nuestra tienda oficial contamos con varios modelos que se adaptarán a cada una de tus necesidades. ¡Pasá, comparalas y llevate la que quieras!

5 consejos para aplicar correctamente la masilla para auto

El mundo automotriz es muy amplio, por lo que hay que estar informado para llevar a cabo cualquier tipo de Leer más

Masilla para auto: tipos y características

El arreglo de la carrocería u otros inconvenientes relacionados con los soportes de los vehículos requiere de este producto para Leer más


Formulario de contacto