Muchos lo vieron, pero no saben qué es, mientras que hay otros que ni siquiera lo observaron alguna vez. Lo cierto es que un crique para auto es una herramienta muy necesaria para cualquiera que tenga vehículo.
Este elemento será de gran utilidad cuando hay que elevar un coche y, de no contar con él, no será posible alcanzar la comodidad ideal para trabajar.
Además de saber qué es un crique carrito o un crique botella, por ejemplo, es fundamental tener en cuenta cómo se usa, ya que de ese modo se evitarán equivocaciones y daños.
¿Te interesa saber qué es un crique y cómo funciona? Si es así, te invitamos a seguir bajando en este posteo para que te informes sobre eso y muchas cosas más.
Qué es un crique para auto
Un crique para auto es una máquina que sirve para levantar cargas pesadas. Cuenta con un mecanismo con una palanca a través de la cual se puede cumplir con la función.
Existen mecánicos o hidráulicos, además de clasificarse de dos maneras: en los crique carrito y los crique botella.
La diferencias son varias, entre ellas la capacidad de carga, pero la más visible es que el primero tiene ruedas y es transportable, mientras que el segundo es fijo y tiene forma de botella.
Accesorios para crique para auto
Los criques son elementos que están preparados para cumplir con su tarea. Sin embargo, existen varios accesorios que se complementan a ellos para mejorar sus capacidades.
Entre ellos se destacan los soportes para crique, cuñas para neumáticos, rampas para autos y camilla para mecánico. Todos ellos brindarán una mayor comodidad para el profesional.
Las ruedas traseras giran en su propio eje para una mejor maniobrabilidad.
VER PRODUCTOAdemás, sea cual sea la actividad, permitirá un menor margen de escenarios en los que sufra algún tipo de lastimadura o daño.
Ventajas del crique para auto
Las principales ventajas de un crique para auto son:
- Seguridad
- Estabilidad
- Uso sencillo
- Velocidad para elevar vehículos
- Flexibilidad, en caso de los criques de piso
Cómo funciona un crique hidráulico
El trabajo de un crique carro o un crique botella es prácticamente el mismo, con la salvedad de que su funcionamiento varía un poco de acuerdo a su diseño.
Cómo se usa un crique carrito para auto
En primer lugar, para usar un crique carrito hay que tener el auto estacionado en una superficie plana para evitar riesgos y lograr un funcionamiento efectivo. Luego, habrá que colocar el freno de mano para que el vehículo no se mueva durante el trabajo.
De ese modo, se procederá a localizar los puntos de carga para desde ese lugar ajustar el crique y no colocarlo en un espacio no indicado que pueda generar roturas.
Poner la herramienta debajo de esa zona y subirla con la palanca hasta que haga contacto con el auto. Una vez hecho esto, elevar el vehículo lentamente, mientras se chequea que no se mueva tanto para asegurarnos de que no se caerá.
Para ello, se puede mover un poco para realizar pruebas que garanticen que no ocurrirá.
Cómo se usa un crique botella
El crique botella tiene que estar en una superficie plana y sólida para obtener estabilidad y para que no lastime al vehículo, ya que solo debe ser elevado desde los puntos señalados para dicha función.
Se tiene que girar el pistón en sentido horario para desenroscarlo desde el orificio del crique. Luego, hay que localizar la válvula que posee y usar la punta de la manija del crique para girarla para que quede ajustada.
Como el sistema fue bloqueado, el pistón se elevará. Por lo tanto, hay que continuar con colocar la manija en el eje de la bomba y moverla hacia arriba y hacia abajo.
Se debe bombear el mango hasta que se obtenga la elevación deseada. Cuando se quiera bajar de altura, hay que sacar la manija y ponerla en la válvula.
Cómo mantener el crique para auto en buenas condiciones
Las herramientas de este tipo requieren de un mantenimiento mínimo para que duren muchos años. El cuidado debería ser el siguiente:
- Cambiarle el aceite cada una cantidad de tiempo determinada.
- Purgar el cilindro después del cambio de aceite.
- Limpiarlo siempre.
- Lubricar sus partes móviles.
- Sacarle la presión antes de guardarlo.
Crique para autos: una herramienta muy fácil de usar
En resumen, los criques son una herramienta muy útil para quienes tienen auto, que, si bien deben saberse algunas consideraciones, son muy fáciles de usar.
Existen los modelos mecánicos e hidráulicos, sobre los cuales se clasifican en los crique carrito y crique botella. Al ser distintos desde el diseño, el modo en el que se utiliza también cambia.
Quienes sepan la manera de emplearlo, aprovecharán todas las ventajas que se enumeraron anteriormente.
Si estás buscando un crique de calidad, te recomendamos que ingreses en nuestra tienda oficial web para observar los productos disponibles y te lleves el que mejor se adapte a tus necesidades.