El aditivo para radiador es un elemento fundamental para el funcionamiento correcto del motor. Sin embargo, hay quienes no saben de qué se trata y ni siquiera lo colocan en sus vehículos.
De no utilizarlo, los conductores se pueden exponer a la corrosión del motor y que no se lubrique la bomba de agua, entre otras cosas. A su vez, es importante emplearlo como sellador de fugas, en muchos casos.
Por lo tanto, es necesario saber qué es, para qué se usa, cuáles son los tipos que existen y detectar sus beneficios.
En este artículo de Würth se va a tratar el tema en su totalidad, además de compartir dos modelos de nuestro catálogo, considerados de la más alta calidad en la actualidad.
Qué es un aditivo para radiador
Se trata de un aditivo de composición fluida que se coloca en el radiador para aumentar el rendimiento del sistema de refrigeración.
Para qué sirve el aditivo para radiador
Al ingresar al sistema, el objetivo es que suba el punto de ebullición del agua del radiador y bajar la temperatura de congelación.
Por otro lado, también se puede emplear como lubricante para bombas de agua, además de prevenir el óxido del motor y mejorar la lubricación.
Tipos de aditivos para radiadores
Entre las opciones de aditivos para radiadores se encuentran aquellos que están listos para usar y los que son concentrados.
Aditivo listo para usar: se trata de un aditivo que ya es entregado diluido. De este modo, no hay que mezclarlo con agua, por lo que está preparado para ser colocado en el radiador.
Aditivo concentrado: en este caso hay que diluirlo con agua desmineralizada previa a ponerlo en el radiador. Cada fabricante indica en su manual las proporciones de cada uno de los componentes.
Cada cuánto tiempo hay que cambiar el aditivo para radiador
El tiempo ideal para cambiar el aditivo del radiador es de 12 meses o 30.000 kilómetros. En caso de que cumpla el año, pero no así el recorrido total, hay que reemplazarlo, ya que este fluido tiene una vida útil marcada.
De todos modos, en el manual del vehículo se puede corroborar la especificación indicada según el fabricante.
Aditivo para radiador de Würth
En el catálogo de Würth hay dos aditivos para radiador. Estos ofrecen beneficios inmejorables, por lo que son considerados de la más alta calidad en el mercado actual.
A continuación, los detalles del sellador de radiador 250 ml y el aditivo sellador para radiador 300 ml.
Sellador de radiador de 250 ml
El sellador para radiadores está diseñado para sellar y eliminar pequeñas fugas en radiadores y partes del sistema de enfriamiento. Se puede mezclar con cualquier tipo de refrigerante.
Además, está preparado para ser utilizado de manera correctiva o preventiva. Contiene inhibidores de corrosión.
Antes de la aplicación debe agitarse. Luego, es importante tener en cuenta que el motor tiene que estar apagado y frío para drenar un litro de refrigerante del sistema para que dé lugar a la adición de sellador de radiador.
Con el motor funcionando en ralentí, agregar lentamente todo el líquido en el radiador o en el tanque de expansión si es un sistema estanco. Llenar el sistema con líquido y volver a colocar la tapa. Posteriormente, acelerar moderadamente hasta que se consolide la obstrucción de la fuga.
Aditivo sellador para radiador 300 ml
Sellador de grietas y puntos de fuga en radiadores de todo tipo de motor
VER PRODUCTOEl aditivo sellador para radiador 300 ml se utiliza para sellar grietas en todos los motores con sistema de refrigeración, en el radiador, bloque del motor y tapa de cilindros.
Se trata de un producto que proporciona un sellado de larga duración, previene la pérdida de agua refrigerante y no ataca el resto de los materiales del radiador: gomas y partes blandas.
Usar aditivo para radiador trae varios beneficios
A lo largo de este artículo quedó claro que el aditivo para radiador es fundamental para el funcionamiento correcto del vehículo, dado que trae varios beneficios.
Los mismos sirven para lubricar la bomba de agua, prevenir el óxido del motor, mejorar la lubricación, a partir de la suba del punto de ebullición del agua del radiador y bajar la temperatura de congelación.
Además, como en los modelos de Würth, sirven para sellar y eliminar pequeñas fugas en radiadores y partes del sistema de enfriamiento.
Si estás buscando mejores productos del mercado, te recomendamos que ingreses a la tienda oficial de Würth para compararlos, ver si se adaptan a tus necesidades y equiparte para que tu vehículo funcione de manera óptima.