Accesorios principales para usar atornilladora de impacto

Muchas veces se cree que con comprar una herramienta, el trabajo ya estará solucionado. Sin embargo, esto no siempre es así, ya que a veces se requieren de accesorios que complementan a la misma. Esto mismo ocurre con la atornilladora de impacto, a la cual se le puede sumar un set de puntas, que permita … Leer más

Mantenimiento y cuidado de tu atornilladora de impacto: consejos prácticos

Si tenés una atornilladora de impacto y no sabés cómo mantenerla y cuidarla, deberás tener en cuenta una serie de consejos para evitar problemas a futuro. Este tipo de procedimientos son muy importantes para la vida útil de la herramienta y también para preservar la integridad física de los operarios. Si bien es importante implementarlos, … Leer más

¿Qué diferencia hay entre llave de impacto y atornillador?

La diferencia entre una llave de impacto y una atornilladora de impacto parece no existir. Sin embargo, aunque a muchos les cueste comprenderlo, sí las hay. Estos tipos de herramientas poseen sus propias características, por lo que es importante tenerlas en cuenta para realizar los trabajos de la manera más óptima posible.  Si bien se … Leer más

Mejores atornilladoras de impacto: ¿Cuál comprar?

mejores-atornilladora-impacto_wurth

No hay peor escenario que comprar una herramienta y que no nos sirva como lo esperábamos. En varios casos, esto ocurre con los atornilladores de impacto que, si no se eligen de la manera adecuada, podría generarnos ciertos problemas.  Hay un montón de factores que pueden interceder a la hora de definir a la adquisición … Leer más

Cómo elegir un buen atornillador inalámbrico

¿Querés saber cómo elegir un buen atornillador inalámbrico y dudas sobre qué tener en cuenta? Son tantos los modelos que hay en el mercado con sus respectivas características, que esta tarea se torna complicada. Estas herramientas tienen varias cualidades para prestar atención para que el rendimiento sea óptimo y obtengamos los resultados esperados. Si bien … Leer más

Tipos de atornilladores y sus usos ¡Elegí el adecuado!

atornillador de impacto

Existen distintos tipos de atornilladores en el mercado. No solo por su marca, sino también por sus usos, por lo que resulta importante tener en cuenta cuáles son antes de comprar uno o comenzar a trabajar.  Si no atendemos a esta cuestión, seguramente nos equivocaremos en alguna parte del proceso, ya sea por dañar o … Leer más

¿Qué es una atornilladora de impacto, para qué sirve y cómo funciona?

¿Tenés que usar una atornilladora de impacto y no sabés qué es, para qué sirve y cómo funciona? Estás en un grave problema, si estás buscando trabajar de manera efectiva y sencilla.  Este tipo de herramientas son muy comunes en el mercado, pero no todos las utilizan. Y son ideales para actividades que requieran atornillar … Leer más