Muchas veces se cree que con comprar una herramienta, el trabajo ya estará solucionado. Sin embargo, esto no siempre es así, ya que a veces se requieren de accesorios que complementan a la misma.
Esto mismo ocurre con la atornilladora de impacto, a la cual se le puede sumar un set de puntas, que permita que se adapte a distintos tipos de tornillos.
Sin ellas, varios operarios no solo no pueden cumplir con el resultado esperado, sino que también fuerzan la herramienta, a tal punto que la afectan y acortan su vida útil.
¿No sabés nada sobre accesorios para atornillador de impacto? Tranquilo, en este posteo de Würth te vamos a señalar los datos más importantes sobre ellos para que estés al tanto de lo que necesitás para tus tareas.
Qué es una atornilladora de impacto
Una atornilladora de impacto es una herramienta que convierte la energía de impacto en otra giratoria. Son ideales para atornillar, golpear el tornillo con rotación y perforar, de modo que se penetre el material.
Se trata de un elemento que está preparado para trabajar con tornillos de gran diámetro y longitud, ya que se aplican sobre superficies duras.
Para qué sirve el atornillador de impacto
Este tipo de herramientas se utiliza para fijar tornillos con una mayor fuerza. Se acude a ellos, debido a que los atornilladores convencionales no cumplen con el objetivo deseado.
Las fijaciones buscadas deben ser fuertes y resistentes. Es por eso que los tornillos se destacan por su diámetro y grosor. La punta de la atornilladora también marcará si son útiles o no para realizar agujeros.
Puntas y accesorios para atornillador de impacto
En el mercado existen distintos tipos de kits para atornilladoras de impacto para que el operario esté preparado y pueda trabajar en diversas tareas.
Se trata de un conjunto de puntas, las cuales pueden ser del mismo tipo de encastre para que se fije a la herramienta o bien distintas.
Además, cada una de ellas tiene su propia forma, ya sea avellanador, punta fresa, punta plana, punta de estrella, punta torx o punta hexagonal, siendo estas las principales para cualquier tipo de tarea.
Se utiliza para la extracción y colocación de bulones y tornillos de pequeño porte, de una forma rápida y práctica
VER PRODUCTOEs importante tener en cuenta la medida del tornillo sobre el que se va a aplicar, además de otras consideraciones que pueden facilitar cualquier tipo de actividad como piezas que se colocan con imán o adaptadores para atornillar de manera segura y eficaz.
Atornilladora de impacto: cuáles son sus ventajas
Usar una atornilladora de impacto ofrece distintas ventajas, que será detalladas a continuación:
- Comodidad: ofrece un trabajo sin esfuerzo con una sola mano y en lugares estrechos.
- Velocidad: son más rápidas que las convencionales.
- Materiales duros: aplica sus funciones sobre materiales duros.
- Tornillos duros o trabados: ideal para quitar tornillos que estén atascados.
- Carga y motor: la carga en estas dos partes es menor, ya que la que ejerce la energía es la cabeza.
- Evita dañar el cabezal: no se daña, porque no hay que hacer mucha fuerza.
- Fijación eficaz: los tornillos no se saldrán con golpes o vibraciones.
Cómo funciona atornillador de impacto
El funcionamiento de un atornillador de impacto es similar a la de un taladro. Hay que elegir la punta correcta para realizar el trabajo. Muchas de ellas se colocan de manera magnética, otras de forma convencional.
Una vez preparada la herramienta, solo hay que presionar el gatillo. De todos modos, el trabajador puede configurar las velocidades, de acuerdo a sus preferencias y actividades.
Usá buenos accesorios para atornilladora de impacto para obtener grandes resultados
La compra de una atornilladora de impacto va acompañada de un buen set de accesorios que permitan grandes resultados en la actividad.
Las distintas puntas para esta herramienta permitirán que el trabajador esté preparado para una gran variedad de tareas, de modo que será eficaz en el objetivo planteado.
Además, es importante contar con las piezas indicadas no solo por el resultado final, sino también por el rendimiento de la misma herramienta, ya que se debe cuidar para prolongar su vida útil sin forzarla de manera errónea.
¿Te sirvió la información? ¡Esperamos que sí! Ahora solo resta que pases por nuestra tienda oficial y observes todos los productos que tenemos relacionados a las atornilladoras de impacto.