Cómo elegir un buen atornillador inalámbrico

¿Querés saber cómo elegir un buen atornillador inalámbrico y dudas sobre qué tener en cuenta? Son tantos los modelos que hay en el mercado con sus respectivas características, que esta tarea se torna complicada.

Estas herramientas tienen varias cualidades para prestar atención para que el rendimiento sea óptimo y obtengamos los resultados esperados.

Si bien parece un tema bastante complejo, no lo es. Tan solo debemos estar atentos a cada una de sus propiedades para que nos sirvan de guía al momento de comprar. 

En este post de Würth te vas a sacar todas las dudas y podrás adquirir el mejor atornillador inalámbrico, ya sea para tu hogar o para uso profesional. 

Comprar atornillador inalámbrico en Würth

Qué es un atornillador inalámbrico

Un atornillador inalámbrico es una herramienta que tiene una batería incorporada para aflojar o apretar tornillos y tuercas de una manera rápida, sencilla y eficiente. 

Es una opción ideal para aquellos trabajos pesados, que requieren de mucho tiempo y fuerza, debido a que facilita la tarea para la persona. 

La batería es recargable y el atornillador no necesita de un cable como los modelos electrónicos convencionales. 

La herramienta posee un motor eléctrico dentro de sí que permite que gire, mientras realiza una torsión para atornillar y desatornillar. 

Por qué debo comprar un atornillador inalámbrico

Hay quienes se preguntan por qué deben comprar un atornillador inalámbrico y eso pasa ya que desconocen las características de los mismos. 

Estos ofrecen una excelente fuerza de apriete, por lo que están preparados para distintas actividades, ya sea domésticas o profesionales. En contraposición, los que requieren de un cable, tienen mayor potencia y velocidad. 

Leer más:  Tipos de atornilladores y sus usos ¡Elegí el adecuado!

Además, una de las cuestiones más importantes es que es una herramienta portátil, que puede ser utilizada en cualquier lugar sin tener que necesitar de una toma de corriente eléctrica. 

Estos productos fueron mejorando con el paso del tiempo en varias cuestiones, una de ella la autonomía. Cada modelo tiene su propia duración de trabajo, pero la gran mayoría está apto para trabajar un buen rato. 

Por otro lado, se destaca que se recargan fácilmente y de manera rápida. En ese breve lapso, el operario tiene la posibilidad de adelantar pequeñas tareas hasta que se complete la batería.

Cómo elegir un atornillador inalámbrico

A la hora de elegir un atornillador inalámbrico, hay que tener en cuenta los siguientes factores: 

  • Potencia: la misma puede variar de acuerdo a las aplicaciones que necesitemos realizar. La mayoría son de 3.6 voltios.
  • Velocidad: suelen ir desde las 200 hasta las 600 RPM. Es importante para saber la rapidez en la que se va a atornillar o desatornillar.
  • Batería y cargador: la potencia de la batería es importante. Se recomienda que sea entre 1,3 Ah y los 2.0Ah y no menos porque el rendimiento no será óptimo.
  • Par de apriete: el mismo determina la fuerza de sujeción, algo relevante para evitar la deformación o rotura de tornillos o materiales. 

Además, existen otras cuestiones a analizar, aunque no en un primer plano, como los motores sin escobillas de carbón, que realizan menos ruido y alarga la vida útil.

Leer más:  Mantenimiento y cuidado de tu atornilladora de impacto: consejos prácticos

Por otro lado, también se considera el portapuntas automático para una rápida sujeción y liberación de las puntas del atornillados y el mecanismo de percusión para aflojar tornillos gastados, grandes, oxidados y apretados. 

Atornillador inalámbrico de Würth

En Würth contamos con un modelo de atornillador inalámbrico de alta calidad. A continuación, te contamos los detalles sobre este producto. 

Atornillador inalámbrico 3,6 V de Würth

Atornillador inalámbrico 3,6 V

Destornillador inalámbrico para punta bit de 1/4, 3,6V recargable

VER PRODUCTO

Se trata de una herramienta que está preparada para aflojar manualmente el tornillo antes de utilizarla. No es un destornillador de impacto.

Está diseñado para detenerse y bloquearse automáticamente al alcanzar 6Nm de torque, lo que permite al usuario continuar girando a mano de manera segura. Además, tiene un portapuntas hexagonal de 1/4” magnético.

Entre sus beneficios se destaca que su material de la carcasa es de nailon  más fibra de vidrio, y que se recarga por cable USB tipo C, que ya viene incluido con el producto.

Atornillador inalámbrico, una opción para el hogar y el taller

Ya pudiste notar que son varias las características de los atornilladores inalámbricos para tener en cuenta antes de comprar uno, pero resulta bastante sencillo detectar cuál es bueno y cuál no.

Eligiendo bien, en base a los parámetros mencionados, una persona puede disponer de esta herramienta, ya sea para uso doméstico y para el taller. 

Hay que analizar la potencia, la velocidad, la batería, el cargador y el par de apriete. Si se quiere un modelo más completo, también se consideran los motores sin escobillas de carbón, el portapuntas automático y el mecanismo de percusión.

Leer más:  Mejores atornilladoras de impacto: ¿Cuál comprar?

Ahora que ya tenés toda la información al alcance de tu mano, ¿qué estás esperando para llevarte tu atornillador inalámbrico? ¡Te invitamos a recorrer nuestra tienda oficial para que observes nuestro modelo para comprar y estar listo para trabajar!

¿Qué es una atornilladora de impacto, para qué sirve y cómo funciona?

¿Tenés que usar una atornilladora de impacto y no sabés qué es, para qué sirve y cómo funciona? Estás en Leer más

atornillador de impacto
Tipos de atornilladores y sus usos ¡Elegí el adecuado!

Existen distintos tipos de atornilladores en el mercado. No solo por su marca, sino también por sus usos, por lo Leer más

mejores-atornilladora-impacto_wurth
Mejores atornilladoras de impacto: ¿Cuál comprar?

No hay peor escenario que comprar una herramienta y que no nos sirva como lo esperábamos. En varios casos, esto Leer más

¿Qué diferencia hay entre llave de impacto y atornillador?

La diferencia entre una llave de impacto y una atornilladora de impacto parece no existir. Sin embargo, aunque a muchos Leer más

Mantenimiento y cuidado de tu atornilladora de impacto: consejos prácticos
Mantenimiento y cuidado de tu atornilladora de impacto: consejos prácticos

Si tenés una atornilladora de impacto y no sabés cómo mantenerla y cuidarla, deberás tener en cuenta una serie de Leer más

Accesorios principales para usar atornilladora de impacto

Muchas veces se cree que con comprar una herramienta, el trabajo ya estará solucionado. Sin embargo, esto no siempre es Leer más


Formulario de contacto