Mantenimiento y cuidado de tu atornilladora de impacto: consejos prácticos

Si tenés una atornilladora de impacto y no sabés cómo mantenerla y cuidarla, deberás tener en cuenta una serie de consejos para evitar problemas a futuro.

Este tipo de procedimientos son muy importantes para la vida útil de la herramienta y también para preservar la integridad física de los operarios.

Si bien es importante implementarlos, esto no quiere decir que sea una tarea compleja, sino que, por el contrario, cualquier persona puede aprender y llevarlos a cabo.

¿Querés saber sobre los mejores tips para el mantenimiento y cuidado de esta herramienta? ¡Estás en el sitio indicado! Seguí bajando en esta guía explicativa de Würth que vas a incorporar todo el conocimiento necesario.

Comprar atornilladora de impacto en Würth

Qué es una atornilladora de impacto

Se trata de una herramienta que convierte la energía de impacto en otra giratoria. Se usa para atornillar, golpear el tornillo con rotación y perforación para que el mismo penetre en el material y quede fijo.

Los tornillos suelen ser de gran diámetro y longitud. Estos requieren una mayor fuerza al aplicarse, no solo por sus condiciones sino también por las superficies en donde se colocan.

La atornilladora de impacto se utiliza en trabajos para los que una máquina convencional no está preparada. 

Atornilladora de impacto basic ½

Indicada para el ajuste y desajuste de tornilos.

VER PRODUCTO

Consejos previos al uso de la atornilladora de impacto

Al momento de comenzar a usar la atornilladora de impacto es importante tener en cuenta una serie de consejos para que la misma sea utilizada de una manera correcta para cumplir con su mantenimiento adecuado. 

Leer más:  Cómo elegir un buen atornillador inalámbrico

A continuación, los tips que no podés dejar pasar: 

  • Tomar la atornilladora de manera firme
  • Usar las brocas adecuadas y en buenas condiciones para la ocasión
  • Utilizarla en superficies limpias
  • Guardarlo en un lugar en la que esté protegida de los golpes e impurezas
Atornilladora de impacto ⅜

Atornillador de impacto para ajuste y desajuste.

VER PRODUCTO

Medidas de seguridad con la atornilladora de impacto

Los fabricantes de este tipo de herramientas establecen una serie de normas de seguridad para lograr un óptimo mantenimiento de la máquina, además de preservar la integridad física del operario:

  • Fijar las piezas de trabajo con las abrazaderas
  • Elegir accesorios recomendados para la atornilladora
  • Usar accesorios de seguridad como guantes, gafas o mascarillas, según el caso
  • Tener limpias las manos para que no se resbale la herramienta
  • No utilizar la herramienta prolongadamente para que no se sobrecaliente

Mantenimiento de la atornilladora de impacto

El mantenimiento de esta y de cualquier otra herramienta no solo es importante para que el trabajador esté seguro, sino que, además, se prolongará la vida útil de la misma.

En este caso, la limpieza de la atornilladora y su lubricación -en ciertos momentos- resultan imprescindibles. 

Limpieza de la atornilladora de impacto

En primer orden, se debe apagar la atornilladora o sacarle la batería para que no arranque de manera accidental y no dañe superficies ni a quien trabaja.

Posteriormente, se procederá a limpiar la herramienta:

  • Dejar que se enfríe
  • Sacar todas las partículas que haya quedado en ella
  • Usar un paño húmedo en agua y jabón neutro 
  • Evitar que el líquido ingrese en la atornilladora
Leer más:  Mejores atornilladoras de impacto: ¿Cuál comprar?

Lubricación de la atornilladora de impacto

Como ocurre con los taladros, es importante mantener lubricados los engranajes y las piezas metálicas de la atornilladora para que no se oxiden ni desgasten.

Atornilladora de ½” master

Atornilladora de impacto 1/2 Master con carcasa de aleación de aluminio.

VER PRODUCTO

Según el modelo de la herramienta, el tratamiento será distinto, por lo que se recomienda leer el manual correspondiente.

Revisar cómo están los componentes de la atornilladora

Los trabajadores deberán estar atentos por si algún componente de la atornilladora se encuentra en mal estado, por lo que pueda desencadenar en fallas, anomalías o desgaste de las piezas.

De esta manera, se tendrá un registro constante para evitar problemas de gran gravedad en el futuro.

Otros consejos para cuidar tu atornilladora de impacto

Además de limpiarla y revisar sus piezas para que todo funcione de manera normal, es necesario seguir otros consejos como:

  • No forzar la atornilladora ni sus piezas si las mismas no encajan
  • Al desmontar la atornilladora, lubricar las piezas y dejar los tornillos en un lugar seguro para que no se pierdan
  • Comprar las atornilladoras de impacto de la mejor calidad

Cuidá tu atornilladora de impacto y usala por más tiempo

El mantenimiento y cuidado de la atornilladora de impacto favorece a las cualidades de la herramienta, ya que permitirá que la misma esté sana y funcione por más tiempo.

Además, es importante seguir con las recomendaciones hechas para preservar la integridad física del operario, que se puede exponer a ciertas complicaciones durante el trabajo.

Leer más:  ¿Qué es una atornilladora de impacto, para qué sirve y cómo funciona?

Son una serie de nociones básicas que cualquier puede aprender, con el objetivo de prolongar la vida útil de la máquina y que el trabajador esté a salvo.

Si te sirvió esta información, te invitamos a recorrer nuestra tienda oficial para observar nuestras atornilladoras de impacto, que son las mejores del mercado, además de comparar los distintos accesorios que tenemos para ellas. 

 

¿Qué es una atornilladora de impacto, para qué sirve y cómo funciona?

¿Tenés que usar una atornilladora de impacto y no sabés qué es, para qué sirve y cómo funciona? Estás en Leer más

atornillador de impacto
Tipos de atornilladores y sus usos ¡Elegí el adecuado!

Existen distintos tipos de atornilladores en el mercado. No solo por su marca, sino también por sus usos, por lo Leer más

Cómo elegir un buen atornillador inalámbrico
Cómo elegir un buen atornillador inalámbrico

¿Querés saber cómo elegir un buen atornillador inalámbrico y dudas sobre qué tener en cuenta? Son tantos los modelos que Leer más

mejores-atornilladora-impacto_wurth
Mejores atornilladoras de impacto: ¿Cuál comprar?

No hay peor escenario que comprar una herramienta y que no nos sirva como lo esperábamos. En varios casos, esto Leer más

¿Qué diferencia hay entre llave de impacto y atornillador?

La diferencia entre una llave de impacto y una atornilladora de impacto parece no existir. Sin embargo, aunque a muchos Leer más

Accesorios principales para usar atornilladora de impacto

Muchas veces se cree que con comprar una herramienta, el trabajo ya estará solucionado. Sin embargo, esto no siempre es Leer más


Formulario de contacto