¿Qué es una atornilladora de impacto, para qué sirve y cómo funciona?

¿Tenés que usar una atornilladora de impacto y no sabés qué es, para qué sirve y cómo funciona? Estás en un grave problema, si estás buscando trabajar de manera efectiva y sencilla. 

Este tipo de herramientas son muy comunes en el mercado, pero no todos las utilizan. Y son ideales para actividades que requieran atornillar sobre materiales de gran dureza.

Para todos aquellos que no están al tanto de todas estas cuestiones, se aconseja que continúen leyendo este artículo de Würth.

Con el mismo, todas las dudas serán despejadas, por lo que emplear las atornilladoras de impacto dejará de ser algo pendiente. A la par, obtendrán resultados perfectos, siempre y cuando sea en las tareas indicadas. 

Comprá taladro percutor en Würth

Qué es una atornilladora de impacto

Es una herramienta que permite convertir la energía de impacto en otra giratoria. Se utiliza para atornillar, golpear el tornillo con rotación y perforación para que el mismo penetre en el material y quede fijo.

Los tornillos suelen tener un diámetro y longitud de gran tamaño. Además, se aplican en superficies duras.

Atornilladora de impacto 3/8

Atornillador de impacto para ajuste y desajuste

VER PRODUCTO

Para qué sirve la atornilladora de impacto

La atornilladora de impacto se usa para fijar tornillos que requieren de una mayor fuerza, la cual no es posible con una convencional.

Los tornillos se suelen diferenciar por su diámetro y grosor. Por lo tanto, se necesita de esta herramienta no solo por eso, sino también para obtener fijaciones fuertes y resistentes.

Leer más:  Tipos de atornilladores y sus usos ¡Elegí el adecuado!

Dependiendo de la broca, puede ser útil para hacer agujeros.

Cuáles son las ventajas de una atornilladora de impacto

Las ventajas de una atornilladora de impacto: 

  • Comodidad: se puede usar sin esfuerzo con una sola mano y en lugares estrechos. 
  • Velocidad: son más rápidos que los convencionales.
  • Materiales duros: es perfecta para superficies de gran dureza.
  • Tornillos duros o trabados: se emplea para sacar tornillos que tengan estas complicaciones. 
  • Carga y motor: la cabeza es la que ejerce la energía, por lo que reduce la carga en el motor y la batería.
  • Evita dañar el cabezal: no hay que hacer mucha fuerza sobre la herramienta.
  • Fijación eficaz: fija los tornillos de gran manera, de modo que no se soltará con golpes o vibraciones.

Cómo funciona la atornilladora de impacto

La atornilladora de impacto se usa de una manera similar a un taladro. Hay que elegir la punta específica para el taladro y colocarla de forma magnética.

Atornilladora de impacto basic ½

Indicada para el ajuste y desajuste de tornillos

VER PRODUCTO

Una vez hecho esto, hay que accionar el gatillo. Existe la posibilidad de programar las velocidades, dependiendo del trabajo a realizar. Además, es práctico para el operario para hacer la tarea sin tener que estar atento a cómo está funcionando. 

Esta herramienta funciona en base a la conversión de la energía provocada por un impacto en energía giratoria. 

Leer más:  ¿Qué diferencia hay entre llave de impacto y atornillador?

La atornilladora se acopla al tornillo para apretar o aflojar, mientras golpea y penetra en la superficie. 

Diferencias entre atornilladora convencional y atornilladora de impacto

La principal diferencia entre estas dos herramientas es la fuerza que emplean para atornillar los tornillos. Mientras que la de impacto aplicará una fuerza de 100 Nm; la convencional, de 32Nm.

La atornilladora de impacto está creada para trabajar con tornillos más grandes de tamaño y longitud, además que son para perforar materiales como hormigón.

Atornilladora de impacto DSS ¼

Se utiliza para la extracción y colocación de bulones y tornillos de pequeño porte, de una forma rápida y práctica

VER PRODUCTO

Por el contrario, las convencionales se usan para tornillos de menor tamaño para agujerear metal, madera y otros elementos más blandos. 

A su vez, la atornilladora convencional no realiza movimientos de impacto, pero, por su funcionamiento, es necesario sujetarla con las dos manos para que no se mueva,algo distinto a lo que sucede con la de impacto, que es sencilla para maniobrar y basta con sostenerla con una sola mano. 

Comprá la mejor atornilladora de impacto en Würth

En resumen, la atornilladora de impacto es una herramienta que sirve para atornillar tornillos que son de gran diámetros y longitud, que deben ser empleados sobre superficies muy duras. 

Hay una serie de consideraciones a tener en cuenta para su uso, por ejemplo, la de observar qué punta es la indicada para el trabajo a realizar.

Leer más:  Cómo elegir un buen atornillador inalámbrico

De todos modos, es una herramienta muy sencilla para utilizar y, sobre todas las cosas, cómoda, algo que se distingue respecto de las atornilladoras convencionales. 

Ahora que ya sabés todo lo que necesitabas, ¿qué estás esperando para comprar la mejor atornilladora de impacto en la tienda oficial de Würth? ¡Dale que tenemos 17 productos para vos!

atornillador de impacto
Tipos de atornilladores y sus usos ¡Elegí el adecuado!

Existen distintos tipos de atornilladores en el mercado. No solo por su marca, sino también por sus usos, por lo Leer más

Cómo elegir un buen atornillador inalámbrico
Cómo elegir un buen atornillador inalámbrico

¿Querés saber cómo elegir un buen atornillador inalámbrico y dudas sobre qué tener en cuenta? Son tantos los modelos que Leer más

mejores-atornilladora-impacto_wurth
Mejores atornilladoras de impacto: ¿Cuál comprar?

No hay peor escenario que comprar una herramienta y que no nos sirva como lo esperábamos. En varios casos, esto Leer más

¿Qué diferencia hay entre llave de impacto y atornillador?

La diferencia entre una llave de impacto y una atornilladora de impacto parece no existir. Sin embargo, aunque a muchos Leer más

Mantenimiento y cuidado de tu atornilladora de impacto: consejos prácticos
Mantenimiento y cuidado de tu atornilladora de impacto: consejos prácticos

Si tenés una atornilladora de impacto y no sabés cómo mantenerla y cuidarla, deberás tener en cuenta una serie de Leer más

Accesorios principales para usar atornilladora de impacto

Muchas veces se cree que con comprar una herramienta, el trabajo ya estará solucionado. Sin embargo, esto no siempre es Leer más


Formulario de contacto