Tipos de atornilladores y sus usos ¡Elegí el adecuado!

Existen distintos tipos de atornilladores en el mercado. No solo por su marca, sino también por sus usos, por lo que resulta importante tener en cuenta cuáles son antes de comprar uno o comenzar a trabajar. 

Si no atendemos a esta cuestión, seguramente nos equivocaremos en alguna parte del proceso, ya sea por dañar o romper el tornillo o porque la herramienta resulte afectada a pesar de que creamos que le estamos dando un uso cuidadoso.

Hay modelos que son más cómodos que otros y otorgan un mejor resultado. No obstante, la cuestión principal radica en que no es lo mismo trabajar sobre un material duro que sobre uno blando. 

Sobre este último punto se centrará este artículo de Würth, en el que se desarrollarán los tipos de atornilladoras, de acuerdo a sus usos y superficies para las que están preparadas. 

Comprar atornilladoras en Würth

Qué es una atornilladora 

Una atornilladora es una herramienta creada para atornillar y desatornillar. Se destaca por tener un control de torque para regular la fuerza durante la acción, de modo que no se dañan ni rompen los tornillos.

Atornilladora de impacto basic ½

Indicada para el ajuste y desajuste de tornillos

VER PRODUCTO

Dada a sus características, el también conocido como taladro atornillador, cuenta con una función reversible, por lo que es posible desatornillar sin ningún tipo de inconvenientes. 

Leer más:  ¿Qué es una atornilladora de impacto, para qué sirve y cómo funciona?

Para qué sirve una atornilladora

Esta herramienta sirve para llevar a cabo trabajos de taladrado, siempre y cuando el área lo permita. Si bien existen atornilladores de impacto, su función de percutor no es tan fuerte como para agujerar materiales tan duros. La atornilladora está preparada para actuar sobre madera o metal, entre otros.

No se recomienda que se utilice este elemento en alguna acción para la que no esté preparado. Es decir, la herramienta debe ser usada únicamente para atornillar o desatornillar. En caso de necesitar un taladro, usarlo de manera complementaria. 

Tipos de atornilladores

En el mercado, existen tres tipos de atornilladores, los cuales se adaptan a distintas tareas, según lo necesitado.

A continuación, se detallarán las características de las atornilladoras de impacto, las atornilladoras para pladur y los taladros atornilladores. 

Atornilladoras de impacto

Este modelo se encarga de insertar tornillos largos en superficies duras y gruesas. Se recomienda para aquellos tornillos de mayor longitud para madera y rosca-chapa. 

Atornilladora de impacto ⅜

Atornillador de impacto para ajuste y desajuste

VER PRODUCTO

Durante su funcionamiento, realizan un “efecto martillo”, que resulta prácticamente imperceptible para la mano, por lo que puede ser sujetada por una sola. La herramienta se caracteriza por ser muy veloz, si se lo compara con los convencionales. 

Leer más:  Mantenimiento y cuidado de tu atornilladora de impacto: consejos prácticos

Atornilladoras para pladur

Ideales para trabajar sobre materiales de construcción como el pladur o placas de yeso. Esta herramienta permite un resultado profesional tras una actividad cómoda y de alto rendimiento. 

Respecto a los que funcionan a batería, la aplicación se produce con mucha precisión y rápido, ya que son mucho más prácticos que los que necesitan de un cable para abastecerse de la energía eléctrica. 

Taladros atornilladores

Se trata de una opción muy versátil y útil, debido a que hace agujeros y perforaciones en materiales duros y blandos, de modo que logra un gran rendimiento en pladur como en madera, por ejemplo.

Existen una gran variedad de modelos, precios y funcionamiento en el mercado. Dichas cualidades serán un aspecto a analizar a la hora de comprar uno de estos taladros. 

Elegí el atornillador adecuado para un resultado óptimo

En este posteo se enumeraron los tres tipos de atornilladores que existen en el mercado. Cada uno tiene una función particular para ser utilizado en distintas actividades.

Por tal motivo, es necesario elegir la herramienta adecuada para un resultado óptimo, ya que de ese modo no solo el trabajo terminará de la manera espera, sino que también se evitarán daños en los tornillos o en la atornilladora misma. 

Los operarios tienen a disposición tres modelos: atornilladora de impacto, atornilladora para pladur y taladros atornilladores. 

Leer más:  Cómo elegir un buen atornillador inalámbrico

Ahora que ya los conocés y tenés las características de cada uno de ellos, solo resta que compres el que esté preparado para tu tarea. ¡Te invitamos a la tienda oficial de Würth para que compares y te lleves uno!

¿Qué es una atornilladora de impacto, para qué sirve y cómo funciona?

¿Tenés que usar una atornilladora de impacto y no sabés qué es, para qué sirve y cómo funciona? Estás en Leer más

Cómo elegir un buen atornillador inalámbrico
Cómo elegir un buen atornillador inalámbrico

¿Querés saber cómo elegir un buen atornillador inalámbrico y dudas sobre qué tener en cuenta? Son tantos los modelos que Leer más

mejores-atornilladora-impacto_wurth
Mejores atornilladoras de impacto: ¿Cuál comprar?

No hay peor escenario que comprar una herramienta y que no nos sirva como lo esperábamos. En varios casos, esto Leer más

¿Qué diferencia hay entre llave de impacto y atornillador?

La diferencia entre una llave de impacto y una atornilladora de impacto parece no existir. Sin embargo, aunque a muchos Leer más

Mantenimiento y cuidado de tu atornilladora de impacto: consejos prácticos
Mantenimiento y cuidado de tu atornilladora de impacto: consejos prácticos

Si tenés una atornilladora de impacto y no sabés cómo mantenerla y cuidarla, deberás tener en cuenta una serie de Leer más

Accesorios principales para usar atornilladora de impacto

Muchas veces se cree que con comprar una herramienta, el trabajo ya estará solucionado. Sin embargo, esto no siempre es Leer más


Formulario de contacto