El mercado cuenta con un sinfín de herramientas y cada una de ellas tienen sus propias variantes. Eso mismo ocurre con las tenazas, un ejemplar sumamente útil para la carpintería y otras actividades.
Estas tienen muchos tipos de modelos, por lo que será importante contar con las características que ofrecen para no realizar trabajos de manera errónea.
Sobre esto se va a explicar en este artículo, además de dejar en claro qué son, cuáles son sus orígenes y su diferencia con las pinzas.
¿Te interesa el contenido de este post? Esperamos que sí. Te invitamos a seguir bajando e informándote sobre la cuestión.
¿Qué es una tenaza carpintero?
Una tenaza carpintero es una herramienta manual que, con su filo de corte, sirve para extraer clavos de la madera. Además, esto se logra, ya que se usa su perfil curvo externo de la mandíbula como apoyo para apoyar sobre la superficie y multiplicando el efecto palanca.
También es útil para cortar alambres, clavos o distintos materiales metálicos que sean blandos.
¿Cuáles son los tipos de tenazas?
Existen tipos de tenazas, cada uno con características y funciones diferentes. A continuación, te los detallamos uno por uno.
Tenaza de encofrador
Se trata de un modelo ruso que es utilizado para ferralla por encofradores y armadores de ferralla.
Se usa para cortar y enlazar alambre en una misma acción, además de brindar un corte preciso.
Tenaza de carpintero
Este es un tipo de tenaza de origen francés. Ideal en la carpintería para extraer y cortar clavos, alambres o aceros blandos.
Tenaza de alicatado
Se usa para ajustar, rectificar, marcar, cortar en cerámica y gres durante el proceso de alicatado y revestimiento de pared y suelo.
Tenazas de sujeción
Existen dos modelos de este tipo de tenaza:
- Pico de loro: sus cualidades permiten variar el diámetro de apertura de las mandíbulas. Especiales para ser utilizadas en la sujeción de tuberías.
- Mordazas: creadas para sujetar objetos pequeños, doblar alambres o apretar tuercas, por ejemplo.
¿Qué diferencia hay entre una pinza y una tenaza?
Muchos confunden a la tenaza con una pinza. Si bien tienen mucho en común, hay un aspecto que diferencia a estas herramientas.
Aquellas que tengan una punta plana, que son para sujetar, son pinzas. En tanto, las que son usadas estrictamente para corte son tenazas.
De todos modos, vale aclarar que muchas veces tanto pinzas como tenazas comparten la misma función.
¿Cuál es el origen de la tenaza?
Actualmente conocemos a la tenaza como una herramienta más que útil para nuestros trabajos de carpintería. Sin embargo, en sus orígenes no era utilizada como tal.
Es que en la Antigüa Roma o desde antes, aunque no hay registros exactos, las tenazas eran usadas al rojo vivo como instrumento de tortura.
Luego, con el paso de los años, comenzó a emplearse para todas las actividades mencionadas anteriormente.
Tenazas de Würth
En Würth contamos con un solo modelo de tenazas. Te compartimos sus características a continuación.
Tenaza para extraer abrazaderas
Permite remover e instalar abrazaderas, fácil y rápidamente.
VER PRODUCTOSe trata de una tenaza ideal para remover e instalar abrazaderas de una manera rápida y sencilla.
Características de este producto
- Un alicate con pico giratorio ranurado en cruz.
- Un Alicate con pico giratorio de fleje plano
- El pico giratorio está ranurado para un correcto agarre de abrazaderas grandes o pequeñas en cualquier ángulo.
- Permite trabajar con la mayoría de las abrazaderas de manguera de fleje plano
- Cierra en cinco posiciones.
- Permite remover e instalar abrazaderas, fácil y rápidamente en cualquier ángulo.
Tenaza, la herramienta de las múltiples funciones
A lo largo de esta nota vimos varios conceptos de las tenazas y quedó claro que son herramientas que se caracterizan por tener muchas funciones.
Si bien en sus comienzos fueron usadas como elementos de tortura durante la Antigüa Roma, actualmente sirven para extraer clavos de la madera, cortar alambres o sujetar instrumentos, entre otras cosas.
Contar con tenazas en nuestra caja de herramientas podría ser muy beneficioso, debido a que se adapta a varios rubros. Esto se debe a que existen muchos modelos.
¿Te gustaría comprar una? En Würth contamos con un modelo, considerado como el mejor del mercado, que te está esperando. ¿Qué estás esperando para llevártelo?