¿Cómo quitar manchas de óxido del acero inoxidable?

A diferencia de lo que muchos creen, el acero inoxidable sí se oxida. Por lo tanto, es normal encontrar manchas en estas superficies metálicas y muchas veces no sabemos qué hacer frente a este inconveniente.

La falta de conocimiento acerca de químicos para acero inoxidable, lleva a que las personas posean distintos elementos profesionales y domésticos, como utensilios de cocina y electrodomésticos afectados.

¿Cómo quitar manchas de óxido de acero inoxidable? Es una acción muy sencilla, que la puede hacer cualquiera, siempre y cuando tenga acceso a un producto especial y siga las instrucciones pertinentes al pie de la letra.

Para saber más al respecto, en Würth preparamos una guía para especializarte en el tema y que luego lo apliques sobre tus materiales hechos en acero inoxidable. ¡Seguí bajando!

Comprar químicos para acero inoxidable en Würth

 

Cómo quitar óxido de acero inoxidable

Con el paso del tiempo, se fue descubriendo que existen distintas maneras para quitar el óxido de aquellas superficies de acero inoxidable. 

Hay una amplia diversidad de métodos, aunque no todos son iguales de efectivos entre sí, por lo que habrá que elegir la mejor opción.

Están los procesos clásicos, que se emplean desde hace tiempo como los caseros. Estos utilizan elementos como el bicarbonato de sodio o el vinagre para remover las manchas. 

Leer más:  Desoxidante fosfatizante: Qué es y cómo usarlo

No obstante, el procedimiento no da tan buenos resultados sobre manchas de óxido que sean muy profundas. En estos casos hay que recurrir a otro tipo de producto como lo es un removedor para acero inoxidable

Cómo se usa el restaurador para acero inoxidable 400 gr de Würth

El restaurador para acero inoxidable de Würth se usa de la siguiente manera: 

  • Aplicar poca cantidad en la superficie a trabajar.
  • Usar una esponja húmeda para pulir en forma circular sobre toda la superficie.
  • Enjuagar con agua para limpiar los residuos.

Con este procedimiento, la superficie metálica se lucirá como nueva y no habrá de qué preocuparse. 

Químicos para acero inoxidable de Würth

En Würth contamos con un restaurador para acero inoxidable, que se destaca dentro de todos los que se encuentran en el mercado. 

Se trata de un producto de alta calidad, que cumple con las expectativas de los trabajadores. De hecho, también puede ser empleado con fines domésticos. 

Restaurador para acero inoxidable 400 gr

RESTAURADOR PARA ACERO INOXIDABLE

Pasta abrasiva restauradora para acero inoxidable

VER PRODUCTO

Este producto consiste en una pasta abrasiva que permite remover la mayor parte de la suciedad difícil del metal, tales como la de óxido, corrosión, verdín, cal y sarro, gracias a que posee ácido cítrico activado.

Leer más:  ¿Qué es el antioxidante?

El mismo cuenta con una alúmina natural como sustancia abrasiva y posee aditivos protectivos reengrasantes para crear una superficie de terminación suave que repele al agua y previene que se formen depósitos de suciedad.

Por otro lado, es altamente viscoso y su uso está testeado en contacto con alimentos. Se aplica sobre superficies de acero inoxidable, bronce, cromo, latón, cobre, aluminio, oro y plata. 

Para usar en vehículos, en equipamiento técnico y procesamiento de alimentos. También se puede emplear en vidrios y cerámicas vitrificadas.

Sacar manchas de óxido en acero inoxidable es más sencillo de lo que parece

Con todos estos conceptos y consejos, eliminar las manchas de óxido en acero inoxidable es más sencillo de lo que parece.

Si bien existen métodos caseros, los resultados no son tan eficientes como si se utiliza un químico para acero inoxidable como el restaurador de Würth.

Una vez que apliques el producto, mientras se respeta el instructivo para su uso, las manchas de oxidación no estarán más presentes en la superficie metálica. 

Leer más:  ¿Cómo aplicar desoxidante en metal? Tips y trucos

¿Te sirvió la información? ¡Esperamos que sí! Ahora solo resta que pases por nuestra tienda oficial y te lleves el tuyo, para despedirte de este problema frecuente. 

Rost off alimenticio vs Rost off Industry ¿Cuáles son las diferencias?
Rost off alimenticio vs Rost off Industry ¿Cuáles son las diferencias?

https://www.youtube.com/watch?v=hjceXMarK24 El mercado ofrece un sinfín de variedades de desincrustantes y desoxidantes. Por caso, en Würth contamos con varios tipos Leer más

Cómo aplicar desoxidante en metal
¿Cómo aplicar desoxidante en metal? Tips y trucos

El desoxidante para metal es un gran aliado para el uso doméstico, pero también para distintos sectores profesiones. Esto, siempre Leer más

Desoxidante que es
¿Qué es el antioxidante?

Tipos de antioxidantes en Würth  En Würth contamos varios tipos de antioxidantes. A continuación te compartimos una tabla comparativa con Leer más

Cómo aflojar tornillos oxidados
¿Cómo aflojar tornillos oxidados?

¿Probaste desatornillar un tornillo varias veces y no pudiste? Seguramente es uno de los momentos que más viviste si sos Leer más

desoxidante fosfatizante interior de nota
Desoxidante fosfatizante: Qué es y cómo usarlo

No tener un desoxidante fosfatizante es un gran problema. Es que no hay peor escenario que tener un metal oxidado Leer más

Rost Off Aflojatodo vs. otras marcas: comparativa, ¿Cuál comprar?

A la hora de comprar un desoxidante no sabemos bien cuál comprar. Tenemos a disposición varias marcas, entre ellas los Leer más


Formulario de contacto