¿Tenés cables de cobre oxidados? Descubrí por qué sucede y cómo solucionarlo.

En el mundo de la electricidad y la electrónica, mantener los cables de cobre en óptimas condiciones es crucial para garantizar la seguridad y eficiencia de cualquier instalación. 

Quitar la oxidación de los cables de cobre no sólo es una cuestión estética sino una necesidad para prevenir fallos en los sistemas eléctricos. La oxidación, un proceso natural que se manifiesta en forma de óxido de cobre negro, puede parecer inofensiva a primera vista, pero en realidad, esconde riesgos significativos que no deben ser ignorados.

Por tanto, es vital adoptar medidas proactivas sobre cómo limpiar el cobre cuando se pone negro, asegurando así la seguridad y el rendimiento óptimo de nuestras instalaciones. 

El uso de soluciones especializadas como rost off puede ser un aliado fundamental en esta tarea, ofreciendo una manera efectiva de combatir la oxidación sin comprometer la calidad ni la durabilidad de los cables.

CONOCÉ NUESTRA TIENDA ONLINE

¿Por qué el cable de cobre se pone negro?

AGREGAR FOTO: óxido de cobre rojizo/ óxido de cobre negro

Uno de los fenómenos más comunes que afectan a los cables de cobre es su tendencia a ponerse negros con el tiempo. Este cambio de color es indicativo de un proceso natural conocido como oxidación, que se inicia cuando el cobre entra en contacto con el oxígeno del aire

El proceso de oxidación del cobre comienza con la formación de una capa superficial de óxido de cobre, que puede presentarse en dos formas: óxido de cobre (I), de color rojizo, y óxido de cobre (II), de color negro o verde dependiendo de las condiciones ambientales. 

Esta última forma, óxido de cobre negro, es particularmente común en entornos con mayor humedad o exposición a sustancias químicas.

Los peligros de tener cables de cobre oxidados

La presencia de óxido de cobre negro en los cables no es sólo un problema estético; conlleva serios peligros que es mejor tratar a tiempo, antes de que produzcan consecuencias graves.

Primero, el óxido de cobre negro puede afectar significativamente la conductividad eléctrica del cable, lo que resulta en una menor eficiencia en la transmisión de energía. 

Esto no sólo aumenta el consumo energético, sino que también puede provocar sobrecalentamientos debido a la mayor resistencia eléctrica en los puntos de contacto oxidados.

Además, cables con óxido pueden ser más susceptibles a fallas eléctricas, lo que potencialmente podría llevar a cortocircuitos

Leer más:  ¿Qué es el antioxidante?

Estas condiciones además de representar un riesgo para los equipos conectados, también incrementan notablemente el riesgo de incendios eléctricos, lo que pone en peligro la seguridad de las personas y de las propiedades.

La concientización sobre la importancia de llevar un control regular de los cables oxidados es fundamental para asegurar tanto la eficiencia como la seguridad en nuestras instalaciones eléctricas. 

Si presentás cables de cobre con óxido negro y todavía no sabés cómo arreglarlos, quedate leyendo el paso a paso que confeccionamos para estos casos.

¿Cómo limpiar los cables de cobre cuando se ponen negros?

En la actualidad, con los conocimientos y herramientas adecuadas, es posible quitar el óxido negro de los cables de cobre de manera efectiva, prolongando así su vida útil y asegurando el óptimo rendimiento de tus instalaciones eléctricas. 

A continuación, te dejamos una guía paso a paso para lograrlo fácilmente, sin necesidad de tirar tus artefactos o tus materiales con cables de cobre oxidados.

1- Inspeccionar cuidadosamente los cables: 

Antes de comenzar, es importante realizar una inspección detallada de los cables para identificar todas las áreas afectadas por el óxido. Esto te ayudará a entender la extensión del problema.

2- Preparar el área de trabajo: 

Asegurate de trabajar en un área bien ventilada y de usar guantes y gafas de protección para evitar cualquier contacto con sustancias que puedan ser irritantes o dañinas.

3- Aplicar rost off: 

Una vez identificadas las áreas afectadas, aplicá el aflojatodo rost off directamente sobre el óxido negro. Este producto está diseñado para penetrar y aflojar el óxido, facilitando su eliminación sin dañar el cobre subyacente.

Última actualización: 2026-09-18 09:04:19

4- Dejar actuar el producto: 

Seguí las instrucciones del fabricante respecto al tiempo de actuación del producto. Normalmente, deberías dejar que el aflojatodo actúe durante 15 minutos para asegurarte de que el óxido se afloje adecuadamente.

5- Limpiar el óxido aflojado: 

Con un cepillo de cerdas suaves o un paño limpio, frotá suavemente las áreas tratadas para remover el óxido. Si es necesario, podés aplicar una segunda capa de rost off para áreas particularmente difíciles.

6- Lavar y secar los cables: 

Una vez que hayas eliminado todo el óxido, lavá los cables con un paño húmedo y agua limpia para remover cualquier residuo del producto. Secá completamente los cables con un paño limpio y suave.

Leer más:  3 Consejos para quitar el óxido

7- Inspección final y medidas preventivas: 

Realizá una inspección final para asegurarte de que todo el óxido ha sido eliminado. Para prevenir una futura oxidación, considerá aplicar una capa protectora específica para cobre o mantener los cables en un ambiente controlado para reducir la exposición al aire y la humedad.

Siguiendo estos pasos no sólo vas a aprender cómo limpiar el cobre cuando se pone negro desde la práctica, sino que también podrás extender la vida útil de tus cables de cobre: asegurando un rendimiento óptimo y seguro de tus instalaciones eléctricas.

Consejos para evitar la oxidación de los cables de cobre

Ahora bien: nosotros te brindamos una guía para solucionar la corrosión de los cables de cobre una vez que la oxidación los pintó de negro. Sin embargo, para no llegar a este punto, es de vital importancia mantenerlos y cuidarlos para asegurar su buen funcionamiento y prolongar su vida útil.

Por esta razón, en esta sección te ofrecemos consejos prácticos para prevenir eficazmente la oxidación de los cables de cobre:

Mantener un ambiente seco: 

La humedad es uno de los principales factores que aceleran el proceso de oxidación. Es crucial mantener los cables de cobre en un ambiente con la menor humedad posible. Utilizar deshumidificadores o acondicionadores de aire en espacios propensos a la humedad puede ser de gran ayuda.

Uso de revestimientos protectores: 

Aplicar revestimientos o pinturas protectoras específicas para metales puede crear una barrera efectiva contra la oxidación. Estos productos están diseñados para sellar el cobre y protegerlo de los elementos, incluido el oxígeno, que provocan su oxidación.

Limpieza regular: 

Mantener los cables de cobre limpios y libres de polvo y suciedad puede reducir significativamente el riesgo de oxidación. Se recomienda una limpieza suave pero regular, utilizando productos adecuados que no dañen el cobre.

Inspección periódica: 

Realizar inspecciones regulares de los cables de cobre permite identificar tempranamente signos de oxidación, lo cual es crucial para tomar medidas preventivas antes de que el problema avance.

Evitar el contacto directo con materiales corrosivos: 

Algunos materiales y sustancias pueden acelerar la oxidación del cobre. Es importante evitar que los cables de cobre entren en contacto directo con metales que puedan provocar reacciones electroquímicas o con productos químicos corrosivos.

Leer más:  Rost Off Aflojatodo vs. otras marcas: comparativa, ¿Cuál comprar?

Almacenamiento adecuado: 

Cuando no estén en uso, los cables de cobre deben almacenarse en lugares secos y, si es posible, sellados para evitar la exposición al aire y la humedad. Esto es especialmente importante en áreas con climas húmedos o salinos.

Al seguir estos consejos y adoptar medidas proactivas, podrás evitar que se pongan negros los cables de cobre por oxidación, garantizando así su funcionalidad y seguridad a largo plazo.

Protegé lo que te importa: un compromiso con la seguridad y la eficiencia

Ahora que ya conocés lo indispensable que es tomar una acción preventiva para limpiar y proteger los cables con rost off, seguir una rutina de mantenimiento rigurosa son pasos fundamentales para combatir la oxidación del cobre. 

La concientización y la educación sobre cómo cuidar nuestros cables de cobre es indispensable para prolongar la vida útil de estos materiales: mantener los cables de cobre libres de oxidación no sólo es una práctica responsable, sino que también es una inversión en nuestra seguridad y en la eficacia de nuestras instalaciones eléctricas.

No esperes a que la oxidación comprometa la vitalidad de tus cables de cobre, evitá accidentes e invertí en la seguridad de tu familia. ¡Usá productos de calidad para quitar la corrosión y devolvele el brillo a tus metales!

Rost off alimenticio vs Rost off Industry ¿Cuáles son las diferencias?
Rost off alimenticio vs Rost off Industry ¿Cuáles son las diferencias?

https://www.youtube.com/watch?v=hjceXMarK24 El mercado ofrece un sinfín de variedades de desincrustantes y desoxidantes. Por caso, en Würth contamos con varios tipos Leer más

Mejores herramientas para instalaciones eléctricas: ¿Cuáles son y para qué sirven?

Tener algún problema eléctrico representa un dolor de cabeza. Mucho más si no contamos con las herramientas para instalaciones eléctricas Leer más

Cómo aplicar desoxidante en metal
¿Cómo aplicar desoxidante en metal? Tips y trucos

El desoxidante para metal es un gran aliado para el uso doméstico, pero también para distintos sectores profesiones. Esto, siempre Leer más

Desoxidante que es
¿Qué es el antioxidante?

Tipos de antioxidantes en Würth  En Würth contamos varios tipos de antioxidantes. A continuación te compartimos una tabla comparativa con Leer más

Bolsos de herramientas: ¿Por qué comprar bolsos Würth?

Los bolsos de herramientas deberían ser un elemento obligatorio para los trabajadores. No contar con ellos podría generar un desorden Leer más

Cómo quitar manchas de óxido del acero inoxidable
¿Cómo quitar manchas de óxido del acero inoxidable?

A diferencia de lo que muchos creen, el acero inoxidable sí se oxida. Por lo tanto, es normal encontrar manchas Leer más


Formulario de contacto