Cuando tenemos que comprar discos de corte para metal y discos de corte para cerámica nos surge la duda de si estamos comprando el mejor. El miedo a realizar una mala elección se adueña de nosotros.
Es que si adquirimos una de estas herramientas y no es de la más alta calidad, seguramente nuestro trabajo se desarrolle de la peor manera.
Solo hay que tener en cuenta cuáles son los mejores consejos para comprar uno y luego estar al tanto acerca de los productos que hay en el mercado, sobre todo los que mejores resultados nos van a brindar.
¿Querés saber sobre esto? Seguí leyendo que en esta guía de Würth está todo lo necesario para elegir los mejores discos para metal y cerámica.
Cuáles son los discos de corte para metal
Dentro de todos los tipos de discos de corte que existen, los que están aptos para metales están compuestos de carburo. Esto hará que la herramienta sea abrasiva.
Pueden cortar metal, aluminio, acero inoxidable, hierro y latón, entre otros materiales de este tipo. Debido a su material, suelen gastarse más rápido que otros tipos de discos de corte, aunque el carburo hace que la acción se realice de manera eficaz con resultados limpios y finos.
Cuáles son los discos de corte para cerámica
Los discos de corte para cerámica son los mismos que se utilizan para el porcelánico, gres, azulejo, piedra natural dura, granito y pizarra, por ejemplo.
Estos son denominados como diamante. Tienen segmentos más grandes y continuos que permiten una mayor precisión.
Cómo elegir el mejor disco de corte
Para elegir el mejor disco de corte hay que tener en cuenta, como primera medida, qué material vamos a cortar. En este caso, buscamos uno que sea para trabajar sobre metal u otro para hacerlo sobre cerámica.
Una vez que tengamos definido esto, se debe prestar atención al diámetro de la herramienta para ver si entra bien en la amoladora. Esto se debe notar sobre todo con el del exterior, ya que el eje de la máquina suele ser igual, aunque el modelo sea chico o grande.
Por último, la calidad del disco tiene que ser un aspecto a analizar. No se obtendrán los mismos resultados con uno de mal rendimiento en comparación a uno que funciona en óptimas condiciones.
Tipos de discos de corte para metal y para cerámica de Würth
En Würth contamos con un catálogo repleto de opciones para elegir. Hay cuatro modelos -con sus respectivas variaciones- respecto de los discos de corte para metal; mientras que también está la línea completa de discos de corte diamante para cerámica.
Tabla comparativa de los discos de corte para metal de Würth
Herramienta | Usos | Aplicación |
Disco de corte premium para acero | Herramienta de corte para utilizar con amoladora de 7 pulgadas | Corte de chapas metálicas, vigas de hierro, acero, tubos de conductos de aire, tubos macizos, cables de acero. |
Disco de corte premium para acero y acero inoxidable | Para el corte de acero inoxidable y acero al carbono y materiales ferrosos. | Corta chapas metálicas, vigas de hierro, acero, tubos de conductos de aire, tubos macizos, cables de acero y marcos de acero. |
Disco de corte Red Line | Corte en tuberías, perfiles en U, láminas de metal, tubos sólidos. | Ideal para acero inoxidable, acero al carbono, acero aleado y metales no ferrosos. |
Disco Widia para aluminio | Para cortes de partición y cortes de ingletes. | Se aplica para aluminio y otros metales no ferrosos, perfiles sólidos, aleaciones metálicas, resinas acrílicas y pertinax. |
Disco de corte premium para acero
Disco de corte plano fabricado con óxido de aluminio con larga vida útil.
Este es un disco de corte plano que está fabricado con óxido de aluminio, por lo que tiene larga vida útil.
Se destaca por cortar chapas metálicas, vigas de hierro, acero, tubos de conductos de aire, tubos macizos y cables de acero.
Ventajas |
Desventajas |
|
|
Disco de corte premium para acero y acero inoxidable
Este tipo de disco de corte se utiliza sobre acero inoxidable, acero al carbono y materiales ferrosos.
Es empleado para chapas metálicas, vigas de hierro, acero, tubos de conductos de aire, tubos macizos, cables de acero y marcos de acero inoxidable.
Ventajas |
Desventajas |
|
|
Disco de corte Red Line
Disco para acero y para acero inoxidable con alta velocidad de corte y larga vida útil.
Este es un disco de corte que se adapta tanto para el acero como para el acero inoxidable.
Su área de aplicación también se extiende a corte en tuberías, perfiles en U, láminas de metal y tubos sólidos, por ejemplo.
Ventajas |
Desventajas |
|
|
Disco Widia para aluminio
Sierra circular de corte para perfiles no ferrosos.
Este disco fue creado para cortar aluminio y otros metales no ferrosos, perfiles o sólidos, aleaciones metálicas, resinas acrílicas y pertinax.
Puede usarse en sierras de banco y circulares y en sierras corta ingletes.
Ventajas |
Desventajas |
|
|
Discos de corte para cerámica de Würth
En Würth tenemos una línea de discos diamantados para cerámica, todos ellos de la más alta calidad.
Disco diamantado Red Line
Disco estándar para usar en sitios de construcción con diversos materiales.
Este disco puede ser utilizado sobre cerámica, pero también en materiales de la construcción como cemento, hormigón, hormigón lavado, ladrillo, ladrillo hueco, tubería de hormigón y adoquines de hormigón.
Está preparado tanto para cortar en seco como en superficies húmedas.