¿Qué tipo de grasa lleva un rotomartillo?

La colocación de una grasa lubricante para rotomartillo es para muchos un tema desconocido. No solo por su procedimiento, sino también por el producto que deben utilizar.

El mantenimiento de nuestras herramientas es tan importante como usarlas de la manera adecuada. Se trata de una acción que no todos realizan y deberían comenzar a ponerla en práctica para evitar problemas a futuro.

El rotomartillo puede sufrir algún tipo de complicación en su funcionamiento, a la vez que, por ese inconveniente, el trabajador termine lastimado.

Si no sabés qué tipo de grasa lleva un rotomartillo y buscás recomendaciones y usos para colocarla, este posteo de Würth te sacará todas las dudas.

Comprar lubricantes en Würth

Cómo lubricar un rotomartillo correctamente

Un rotomartillo necesita ser lubricado de la manera correcta para que su motor funcione como corresponde. Debemos incorporar este procedimiento si poseemos una herramienta de este estilo.

Es de vital importancia, ya que las posibilidades de que un motor haga su trabajo sin algún tipo de lubricante son prácticamente nulas. Las maquinarias cuentan con rulemanes o rodamientos que, si no son engrasados, podrían dañarse. 

En el caso del rotomartillo, se recomienda utilizar la grasa lubricante multipropósito o también conocida como GLK.

Paso a paso para lubricar un rotomartillo

A continuación, el paso a paso para lubricar un rotomartillo:

  • Abrir el martillo con una llave universal: si bien la herramienta suele venir con una, sirve también las que se usan para sacar los discos de una amoladora. 
  • Dar vueltas con la llave para abrir el rotomartillo.
  • Colocar la grasa cuando la ranura para su suministro esté abierta: se recomienda usar 3 o 4 cucharadas.
  • Cerrar la ranura y apretar con la llave. 
  • Encender el rotomartillo durante un minuto para que la grasa circule en la herramienta.
Leer más:  Normas de aceites y grasas lubricantes: ¿en qué consiste?

Cómo lubricar un rotomartillo sin ranura para grasa

En casos de rotomartillos que no cuenten con una ranura especial para la colocación de un lubricante, hay que colocar la grasa en un punto específico.

La misma debe ir en el porta broca o en la entrada de encastre rápido y en el accesorio para taladrar. Este proceso es importante para prolongar la vida útil de la herramienta. 

Por qué se debe lubricar un rotomartillo

Un rotomartillo debe ser lubricado, debido a que es una herramienta muy potente que puede generar calor en exceso durante los trabajos pesados y eso producir un desgaste en la misma. 

De hecho, si el rotomartillo se avería, también puede suceder que el trabajador se vea afectado. En casos de recalentamiento sin lubricación, existe la posibilidad de que se rompa la punta y se clave en la piel de la persona.

Leer más:  Diferencia entre grasa y aceite lubricante: ¿Cuáles son?

Grasa multipropósito II de Würth

Grasa multipropósito II

Grasa multipropósito a base de jabón de litio en cartucho.

VER PRODUCTO

La grasa multipropósito II fue creada para soportar cargas medias y pesadas, pero también para lubricar las piezas.

Se aplica sobre rodamientos de bola, ejes, juntas giratorias y collarines, rieles y guías deslizantes, ejes ranurados, barras de unión, bisagras y equipos hidráulicos.

Además de ser usada para la lubricación de cojinetes de rodillos y de resbalamiento con una proporción de fricción deslizante relativamente alta. Por ejemplo, en los vehículos, maquinaria de construcción, maquinaria agrícola y maquinaria industrial.

Este producto repele muy bien el polvo, la suciedad y el agua. Se utiliza con engrasadoras manuales y neumáticas.

Lubricá y cuidá tu rotomartillo con grasa

A modo de resumen, quedó claro que lubricar un rotomartillo con una buena grasa es sinónimo de cuidar tu herramienta. 

Es que la conformación de la misma y los trabajos a los que se expone hace necesario que le dediquemos este mantenimiento para evitar averías futuras que desencadenen en un recalentamiento de la máquina. 

Esto no es peligroso únicamente para el rotomartillo en sí, sino que, si se rompe, el operario también se expone a algún tipo de herida.

Si aún estás buscando una grasa para lubricar tu herramienta, ¡no pierdas más tiempo! En nuestra tienda oficial contamos con una especial para esta tarea, que te va a servir y mucho. ¡Te estamos esperando!

Leer más:  Grasa en aerosol vs. Aceite: ¿cuándo usar cada uno?

 

Tipos de grasas lubricantes: cuáles son las más populares y para qué se utilizan

Actualmente existen diferentes tipos de grasas lubricantes, pero poco se conoce sobre ellas. Esto hace que no sepamos cuál utilizar Leer más

Grasa en aerosol vs. Aceite: ¿cuándo usar cada uno?

Elegir el lubricante adecuado puede marcar una gran diferencia en el rendimiento y la longevidad de tus equipos y maquinaria.  Leer más

Diferencia entre grasa y aceite lubricante: ¿Cuáles son?

Muchos creen que las grasas lubricantes poseen las mismas cualidades que las de un aceite lubricante. Sin embargo, eso no Leer más

Grasas Lubricantes Würth: características y especificaciones

Las grasas lubricantes son un mundo muy amplio, que muchas veces no conocemos del todo y eso conlleva a que Leer más

Normas de aceites y grasas lubricantes: ¿en qué consiste?

Los envases de la grasa lubricante y del aceite lubricante vienen con un código que muchas personas no saben de Leer más

grasa siliconada
Descubrí cómo las altas temperaturas afectan el uso de grasa lubricante

Las altas temperaturas pueden tener un impacto significativo en el rendimiento y el consumo de los lubricantes, especialmente en ambientes Leer más


Formulario de contacto