Una pinza ayuda a sujetar una pieza, un destornillador permite girar un tornillo y un tornillo de banco mantiene un material firme mientras se trabaja. Son herramientas diferentes, pero todas utilizan mecanismos que ayudan a aplicar una fuerza.
Esos mecanismos permiten entender la diferencia entre máquinas simples y compuestas compuestas. En esta nota repasamos cómo funciona cada una, conservamos los ejemplos de la publicación original y mostramos dónde aparecen en las herramientas de uso cotidiano.
Qué es una máquina simple
Una máquina simple es un mecanismo que cambia la forma en que se aplica una fuerza. Puede facilitar una tarea al modificar la dirección de esa fuerza o al permitir ejercerla de manera más conveniente.
Por ejemplo, una rampa permite subir una carga empujándola a lo largo de una pendiente, en vez de levantarla directamente. La tarea requiere recorrer más distancia, pero puede demandar menos fuerza en cada momento.
Los seis tipos de máquinas simples
Existen seis tipos de máquinas simples: la palanca, la polea, la rueda y eje, el plano inclinado, la cuña y el tornillo. El torno manual, mencionado en la versión anterior de esta nota, es un ejemplo de rueda y eje. A continuación, explicamos cada mecanismo con palabras sencillas.
Palanca
La palanca es una pieza rígida que gira alrededor de un punto de apoyo. Al hacer fuerza en un extremo, se puede mover o levantar una carga ubicada en otro punto.
Una barreta utilizada para levantar una pieza es un ejemplo de palanca. En el taller, este principio también aparece en herramientas con brazos articulados, como las pinzas.
Según dónde estén ubicados el apoyo, la fuerza y la carga, se distinguen tres tipos de palancas. La diferencia entre ellos ayuda a explicar por qué algunas herramientas sirven para levantar, otras para sujetar y otras para realizar movimientos precisos.
Polea
Una polea es una rueda por la que pasa una cuerda o un cable. Una polea fija permite tirar hacia abajo para elevar una carga hacia arriba: cambia la dirección en la que se aplica la fuerza.
Cuando se utilizan varias poleas juntas, también es posible reducir la fuerza necesaria para levantar una carga. A cambio, hay que tirar de una mayor longitud de cuerda. Por eso las poleas aparecen en distintos sistemas de elevación.
Rueda y eje: el ejemplo del torno manual
La rueda y eje es un mecanismo formado por dos partes que giran juntas. Se aplica una fuerza para hacer girar una de ellas y ese movimiento se transmite a la otra.
El torno manual es un ejemplo fácil de visualizar. Tiene un cilindro que enrolla una cuerda para elevar una carga. Para hacerlo funcionar, se gira una manivela: una pieza con un mango que se toma con la mano. Al moverla, también gira el cilindro y la cuerda se enrolla.
Así, el torno que figuraba entre los ejemplos de la nota original sigue presente, pero ubicado dentro del tipo de máquina simple al que pertenece.
Plano inclinado
Un plano inclinado es una superficie en pendiente. Permite mover una carga de una altura a otra sin tener que levantarla de forma vertical.
Una rampa es el ejemplo más conocido. Si la pendiente es suave, suele ser más fácil desplazar la carga, aunque el recorrido sea más largo.
Cuña
La cuña tiene un borde que penetra en un material cuando se le aplica fuerza. Se utiliza para cortar o separar.
La hoja de un cincel es un ejemplo. También funcionan como cuñas los filos de una pinza de corte: al cerrar la herramienta, esos bordes presionan el material hasta separarlo.
Tornillo
El tornillo tiene una rosca que le permite avanzar o retroceder cuando se lo gira. Sirve para unir piezas y también para ejercer presión de manera gradual.
En un tornillo de banco, por ejemplo, el giro del tornillo desplaza una de las mordazas. Así se puede ajustar la sujeción de la pieza sobre la que se va a trabajar.
Qué es una máquina compuesta
Una máquina compuesta reúne dos o más mecanismos que trabajan juntos para realizar una tarea. La herramienta completa puede combinar distintas máquinas simples.
La pinza de corte es un buen ejemplo: sus brazos actúan como palancas y sus filos funcionan como cuñas. Al apretar los mangos, las palancas transmiten la fuerza a los filos, que cortan el material.
Otro ejemplo es el tornillo de banco. La manivela permite aplicar el giro y el tornillo transforma ese movimiento en el avance de una mordaza para sujetar la pieza. Estos ejemplos de máquinas compuestas muestran cómo varios mecanismos pueden intervenir en una misma tarea.
Máquinas simples y compuestas en las herramientas del taller
Conocer esta clasificación ayuda a entender por qué cada herramienta tiene una forma y una función determinadas. En lugar de memorizar nombres, conviene observar qué movimiento hacés con la mano y qué sucede en la pieza de trabajo.
La pinza: sujetar o cortar
Al cerrar los mangos de una pinza, sus brazos giran alrededor de una articulación y acercan las mordazas. Así se puede sujetar una pieza. Si la pinza tiene filos, también puede cortar.
No todas las pinzas sirven para lo mismo: algunas están diseñadas para acceder a espacios reducidos y otras para sujetar o cortar determinados materiales. En la guía sobre tipos de pinzas y para qué sirve cada una podés ver esas diferencias.
El destornillador: transmitir el giro
Al girar el mango de un destornillador, el movimiento llega a la punta y de allí a la cabeza del tornillo. La rosca hace que el tornillo avance o retroceda.
Para trabajar con control, la punta debe coincidir con la forma y la medida de la cabeza. Una punta que no encastra bien puede resbalar y dañarla. Si necesitás reconocer un encastre específico, podés consultar esta nota sobre llaves Torx, sus usos y medidas.
El tornillo de banco: mantener una pieza firme
Al girar su manivela, el tornillo de banco mueve una mordaza hacia la otra. La pieza queda sujeta entre ambas para poder trabajar sobre ella.
En este caso se ve cómo dos movimientos se relacionan: la mano produce un giro y el mecanismo lo convierte en el desplazamiento de la mordaza. La presión de sujeción se regula girando la manivela hasta alcanzar el ajuste necesario para la tarea.
Si estás armando o completando tu espacio de trabajo, también podés consultar esta guía de herramientas básicas para un taller de carpintería.
Preguntas frecuentes sobre máquinas simples y compuestas
¿Cuáles son las seis máquinas simples?
Son la palanca, la polea, la rueda y eje, el plano inclinado, la cuña y el tornillo. El torno manual es un ejemplo del mecanismo de rueda y eje.
¿Qué diferencia hay entre una máquina simple y una compuesta?
Una máquina simple utiliza un mecanismo básico. Una máquina compuesta combina mecanismos que trabajan juntos. Por ejemplo, una cuña es una máquina simple; una pinza de corte combina palancas y filos que funcionan como cuñas.
¿Una tijera es una máquina simple o compuesta?
Una tijera es una máquina compuesta. Sus brazos funcionan como palancas y los filos de sus hojas actúan como cuñas al cortar.
¿Para qué sirven las máquinas simples en la vida cotidiana?
Ayudan a realizar tareas como levantar, mover, cortar o ajustar objetos. Se encuentran en herramientas y objetos de uso frecuente, aunque no siempre se reconozca el mecanismo que contienen.
Cómo elegir una herramienta según la tarea
Las máquinas simples y compuestas no son solo una clasificación: explican cómo funcionan muchas de las herramientas que usamos todos los días. Una pinza permite sujetar o cortar; un destornillador transmite un giro; un tornillo de banco convierte ese giro en presión para mantener una pieza firme.
Antes de elegir una herramienta, identificá qué necesitás hacer, sobre qué material vas a trabajar y cuánto espacio tenés disponible. Con ese punto de partida, es más fácil encontrar entre las herramientas manuales de Würth una opción adecuada para la tarea.

Camila se desempeña como Analista de eBusiness en Würth Argentina y está próxima a recibirse como Licenciada en Relaciones Públicas. Se especializa en comunicación digital y creación de contenidos orientados a fortalecer el vínculo entre la marca y sus públicos.