Descubrí cuáles son los metales que no sufren corrosión y sus secretos

La corrosión es el enemigo silencioso de los metales, capaz de deteriorar estructuras, piezas mecánicas y herramientas de trabajo.

Pero, ¿sabías que existen ciertos metales que se mantienen firmes ante la humedad y el paso del tiempo? 

En este artículo, te revelamos qué metales no sufren corrosión y por qué. Y, si tenés metales oxidados, te dejamos tips y recomendaciones para cambiar su vida útil.

¿Por qué algunos metales no se corroen? Ciencia detrás de la inmunidad 

La resistencia de algunos metales a la corrosión radica principalmente en su estructura atómica y las reacciones químicas (o la falta de ellas) que pueden tener con su entorno. 

A continuación, te explicamos los factores claves que contribuyen a esta resistencia, con un poco de ciencias naturales: 

Formación de capas pasivas

Capas protectoras: algunos metales, forman una capa pasiva en su superficie cuando se exponen al oxígeno. Esta capa es generalmente de óxido de cromo que es adherente y no reactiva, protegiendo el metal subyacente de una mayor oxidación y corrosión.

Estabilidad química

Baja reactividad: los metales nobles, tienen una reactividad química muy baja. Esto significa que no tienden a formar compuestos fácilmente con otros elementos. Su estructura electrónica les permite resistir la oxidación, evitando que reaccionen con el oxígeno o el agua, elementos comunes en muchos entornos corrosivos.

Potencial electroquímico

Diferencias en el potencial electroquímico: los metales varían en su tendencia a donar electrones en presencia de un electrolito. Los metales con bajo potencial de oxidación, son menos propensos a perder electrones y formar iones metálicos, lo que significa que son menos susceptibles a la corrosión.

pH y condiciones ambientales

Adaptabilidad ambiental: algunos metales resisten la corrosión debido a su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones ambientales, incluyendo variaciones en el pH. Su composición les permite mantener su integridad en una amplia gama de ambientes.

Como ya vimos, la resistencia a la corrosión en ciertos metales se debe a una combinación de sus propiedades químicas, la formación de capas protectoras, su baja reactividad y su adaptabilidad a diferentes condiciones ambientales. 

Leer más:  Normas de aceites y grasas lubricantes: ¿en qué consiste?

Estos factores les permiten resistir los procesos químicos y electroquímicos que normalmente provocan la corrosión en otros materiales.

¿Qué metales no sufren corrosión? Te contamos cuáles son y por qué 

Oro (Au)

El oro es uno de los metales más inertes y menos reactivos. No se oxida ni se corroe porque no reacciona con el oxígeno ni con la mayoría de los ácidos. Es por esto que el oro se valora no solo en joyería sino también en aplicaciones industriales y electrónicas donde la resistencia a la corrosión es crucial.

Platino (Pt)

El platino es otro metal noble altamente resistente a la corrosión y la oxidación, incluso a altas temperaturas. Su estabilidad química lo hace invaluable para su uso en catalizadores, equipos de laboratorio y joyería.

Paladio (Pd)

Este metal, que pertenece al grupo del platino, también muestra una excelente resistencia a la corrosión y es ampliamente utilizado en tecnología y odontología. Al igual que el platino, el paladio es un catalizador importante y resiste la oxidación y la corrosión en el aire.

Rodio (Rh)

El rodio es un metal poco común con excepcional resistencia a la corrosión. Se utiliza para recubrir otros metales y mejorar su durabilidad. Su principal uso es en catalizadores automotrices.

Titanio (Ti)

Este metal es extremadamente resistente a la corrosión en agua de mar, cloro y ciertos ácidos. Su alta resistencia a la corrosión, junto con su alta resistencia y baja densidad, lo hace ideal para aplicaciones en la industria aeroespacial, procesos químicos y biomateriales.

Acero Inoxidable (Aleación de hierro)

Aunque no es un metal puro, el acero inoxidable merece una mención especial. Es una aleación que generalmente incluye hierro, cromo (al menos un 10.5%), y níquel. Su resistencia a la corrosión proviene de la capa de óxido de cromo que se forma en la superficie, protegiéndola de más ataques.

¿Cómo proteger a los metales de la corrosión?

No todos los metales tienen la fortuna de ser inmunes a la corrosión. Pero no te preocupes, acá es donde te brindamos consejos para que puedas solucionarlo, sin desechar tus materiales ni herramientas, protegiendo y prolongando la vida útil de tus metales. 

Leer más:  Cómo elegir el lubricante adecuado para tu vehículo

Tips para evitar la corrosión:

  • Mantené los metales limpios y secos: la humedad es uno de los principales enemigos del metal. Asegurate de mantener los objetos metálicos tan secos como sea posible.
  • Usá recubrimientos protectores: pinturas, barnices y recubrimientos específicos pueden crear una barrera entre el metal y los elementos corrosivos del ambiente.
  • Aplicá lubricantes como aflojatodo: los lubricantes no sólo facilitan el movimiento; también pueden formar una barrera protectora. Un producto como el aflojatodo es excelente para prevenir la corrosión en partes mecánicas, cerraduras, bisagras y herramientas, gracias a su capacidad para desplazar la humedad.
  • Controla la exposición a químicos: Siempre que sea posible, reduce la exposición de los metales a sustancias químicas agresivas. En casos donde la exposición es inevitable, considera usar un desoxidante para neutralizar los efectos corrosivos.
  • Realizá inspecciones regulares: la detección temprana de signos de corrosión puede ayudarte a tomar medidas correctivas antes de que el daño se vuelva grave.

Implementando estos consejos y haciendo uso de productos especializados como el aflojatodo, podés proteger eficazmente tus metales contra la corrosión: asegurando su durabilidad y funcionalidad a largo plazo.

CONOCÉ EL MEJOR AFLOJA TODO

Pero, ¿qué es un aflojatodo y cómo actúa ante la corrosión?

Un aflojatodo es un producto diseñado para liberar piezas metálicas que están atascadas, oxidadas o corroídas. 

Funciona penetrando y lubricando las uniones o espacios estrechos entre las partes, facilitando su separación o movimiento. Sin embargo, no sólo ayuda a deshacerse del óxido y la corrosión; sino que también proporciona una capa protectora para prevenir futuras oxidaciones.

Es ampliamente utilizado en mantenimiento mecánico, en el sector automotriz y en el hogar para solucionar problemas de piezas que no se mueven libremente.

AFLOJA TODO WÜRTH

El mejor efecto desoxidante y un material activo mega efectivo para combatir cualquier pieza incrustrada.

VER PRODUCTO

El futuro brillante de tus metales: protección y mantenimiento

La lucha contra la corrosión es una batalla constante en el mundo de los metales, pero no es una batalla perdida. 

Leer más:  ¿Cómo se debe efectuar la lubricación de los rodamientos?

Aunque algunos metales poseen una resistencia natural a la corrosión gracias a su composición química y sus propiedades únicas, la mayoría requiere una intervención cuidadosa para preservar su integridad y estética. Es acá donde el conocimiento adecuado y el uso de productos especializados, como el aflojatodo, se convierten en aliados indispensables.

Recordemos que el mantenimiento preventivo, junto con la aplicación de técnicas y productos adecuados como el aflojatodo, es clave para prolongar la vida útil de nuestros metales, manteniendo su funcionalidad y brillo a lo largo del tiempo. 

Así, armados con el conocimiento y las herramientas correctas, podemos asegurar un futuro brillante para nuestros metales, libres de corrosión y en óptimas condiciones de uso.

¡No dejes que la corrosión apague tus metales, y devolvele la vida útil a tus materiales y herramientas!

Cómo elegir el lubricante adecuado para tu vehículo

¿Tenés que hacer un cambio de lubricante para tu vehículo y no sabés cuál es el adecuado? Se trata de Leer más

Tipos de grasas lubricantes: cuáles son las más populares y para qué se utilizan

Actualmente existen diferentes tipos de grasas lubricantes, pero poco se conoce sobre ellas. Esto hace que no sepamos cuál utilizar Leer más

grasa siliconada
Grasa siliconada: qué función cumple y qué temperatura soporta

Cuando trabajamos en un taller sabemos que hay productos que nos pueden ayudar. El problema está cuando esa solución no Leer más

¿Cuáles son los tipos de lubricante para auto?

¿Tenés que cambiar el lubricante para auto y no sabés cuál elegir? Las características de cada uno se diferencian, por Leer más

Grasa en aerosol vs. Aceite: ¿cuándo usar cada uno?

Elegir el lubricante adecuado puede marcar una gran diferencia en el rendimiento y la longevidad de tus equipos y maquinaria.  Leer más

Diferencia entre grasa y aceite lubricante: ¿Cuáles son?

Muchos creen que las grasas lubricantes poseen las mismas cualidades que las de un aceite lubricante. Sin embargo, eso no Leer más


Formulario de contacto