¿Cómo se mide un seguro Seeger?

¿Tenés varios seguros Seeger y no sabés cuánto mide? Este es uno de los escenarios más frecuentes cuando tenemos que realizar una fijación de piezas.

Los anillos de seguridad presentan distintos tamaños que se expresan en milímetros. En caso de no contemplar los mismos, la unión de materiales puede quedar imperfecta.

Para conocer la medida exacta es necesario tener una serie de consideraciones no menores, que requieren de precisión.

De todos modos, si bien tiene un cierto nivel de complejidad, es una tarea que puede realizar cualquiera. ¿Querés saber cómo se mide un seguro Seeger? Te contamos a continuación.

Comprá seguros Seeger en Würth

Qué es un anillo de seguridad

Un anillo de seguridad, o también conocido como circlip o seguro seeger, se usa para sujetar y retener piezas.

Es un aro de un metal semi-flexible que tiene extremos abiertos que se colocan en una ranura mecanizada o sobre un pasador, por ejemplo, para que la pieza pueda rotar, sin que tenga un desplazamiento lateral. 

Cómo se mide un seguro Seeger

Un seguro Seeger puede ser medido por uno mismo sin ningún tipo de problemas. Para ello, se necesita una regla o cinta métrica para saber cuántos milímetros posee.

Para medir hay que tener en cuenta la parte interna. Se debe ver la distancia entre un extremo del borde interior hasta el borde interno del otro extremo.

El instrumento de medición tiene que ser colocado en el medio del anillo de seguridad para observar los milímetros de una manera correcta.

De todos modos, no se trata de una tarea sencilla. Puede que tengas problemas para visualizar las medidas, por lo que se recomienda utilizar una lupa de apoyo. 

Cuál es la medida correcta de un seguro Seeger

Cada seguro Seeger tiene su medida para adaptarse a distintos tipos de piezas. Serán estas últimas las que marquen cuál es el anillo indicado para la tarea. 

Elegí el anillo de seguridad indicado, según su medida

A la hora de elegir un anillo de seguridad es importante tener en cuenta cuál es su medida para obtener una sujeción firme de la pieza con la que estamos trabajando.

Si bien un trabajador puede consultar acerca de cuánto mide un seguro Seeger, se trata de una acción que uno mismo puede realizar si cuenta con un elemento tal como una regla o una cinta métrica. 

Para tener una medida exacta es necesario seguir las recomendaciones de este posteo, en el que se detalló en dónde debe colocarse el elemento para tener la cantidad de milímetros que pide la pieza.

Ahora que ya sabés cómo medir un seguro Seeger es momento de que compres uno para realizar tu actividad. Por eso, te invitamos a recorrer nuestra tienda oficial para que te lleves el que se adapte a lo que estabas buscando.

Precintos: Que es, Usos, Tipos y Medidas

Existen ciertas tareas que necesitan de un precinto de seguridad para que el resultado sea óptimo. No obstante, para ello Leer más

Tipos de tornillos: todo lo que necesitas saber

¿De cabeza plana o hexagonal? ¿De acero o acero inoxidable? La elección de los tornillos es una tarea compleja, debido Leer más

Los mejores tornillos para madera: consejos para una fijación perfecta

¿Necesitás un tornillo para madera de calidad? ¿Querés aplicarlo pero no sabés cómo hacer para lograr una fijación perfecta? Este Leer más

Paso a paso: ¿Cómo usar una abrazadera para cada tipo de proyecto?
Paso a paso: ¿Cómo usar una abrazadera para cada tipo de proyecto?

Cuando se trata de proyectos de trabajo o reparaciones en casa, saber cómo usar una abrazadera adecuadamente puede marcar la Leer más

Tornillos T1 vs T2: comparativa y mejores usos

El mundo de la tornillería es muy amplio. Desde las medidas, la forma de la cabeza y su modo de Leer más


Formulario de contacto