Pinza de presión: tipos y aplicaciones según el modelo

pinza de presión

Con mordazas en “C”, rectas o curvas. Para plomería, autos o calefacción. Las variedades de pinzas de presión y sus aplicaciones según el modelo son tantas que uno a veces no sabe por dónde empezar y cuál comprar. Realmente esto es un dolor de cabeza y puede empeorar si la tarea que tenemos que realizar … Leer más

Tipos de llaves: herramientas que no pueden faltar en tu taller

llaves conjunto

No contar con una llave puede transformarse en un verdadero problema. Estas herramientas nunca pueden faltar en tu taller, ya que, sin ellas, un montón de reparaciones quedarán sin ser finalizadas.  Además, puede pasar que por el apuro de querer ajustar o aflojar un tornillo o una tuerca no logres que se afirme de la … Leer más

Mejores destornilladores phillips: medidas, para qué sirven y precios

mejores destornilladores

¿Te dijeron que tenías que comprar un destornillador phillips y te frustra no saber cuál es el mejor? Te entendemos. Es que muchas veces nos equivocamos y no podemos seguir adelante con nuestro trabajo. Hacer una mala elección puede conllevar a que malgastemos nuestro dinero en algo que al final no nos sirve. Y, para … Leer más

5 tipos de destornilladores: ¿Cómo elegir el adecuado?

En toda casa de una persona a la que le gusta hacer reparaciones hay un sinfín de tipos de tornillos guardados en algún recipiente. Lo que suele pasar a menudo es que de toda esa cantidad, solo podemos utilizar una parte, ya que no contamos con el destornillador adecuado.  Esto no solo ocupa espacio sin … Leer más

¿Cómo aflojar tornillos oxidados?

Cómo aflojar tornillos oxidados

¿Probaste desatornillar un tornillo varias veces y no pudiste? Seguramente es uno de los momentos que más viviste si sos de hacer trabajos manuales por tu cuenta. Aflojar tornillos oxidados es de las tareas más complicadas y, por momentos, parece que resultará imposible.  Por otro lado, mientras más profunda sea la oxidación, el mismo será … Leer más

¿Cómo se mide un seguro Seeger?

¿Tenés varios seguros Seeger y no sabés cuánto mide? Este es uno de los escenarios más frecuentes cuando tenemos que realizar una fijación de piezas. Los anillos de seguridad presentan distintos tamaños que se expresan en milímetros. En caso de no contemplar los mismos, la unión de materiales puede quedar imperfecta. Para conocer la medida … Leer más

Fresas metálicas: cómo lograr acabados delicados

¿Alguna vez trabajaste en tu proyecto artesanal durante horas y horas, y aún así el acabado metálico simplemente no luce como esperabas? Ahora bien, si estás acá es probable que estés buscando una solución definitiva a los acabados metálicos irregulares que tanto dolor de cabeza producen: las fresas metálicas podrían ser el secreto mejor guardado … Leer más

Sujetá fuerte con las abrazaderas: ¿qué son y para qué sirven?

Imaginate esta situación: estás en tu taller doméstico, trabajando en un proyecto del hogar para arreglar una fuga en una tubería de agua.  Te das cuenta de que necesitás asegurar firmemente una junta para detener la fuga, pero te encontrás con un dilema: ¿cómo podés hacerlo de manera rápida y efectiva? Ahí es donde entran … Leer más

Ventajas de usar islas de trabajo en tu taller

Los carros de trabajo o islas de trabajo son uno de los elementos fundamentales en los talleres, pero no todos saben cuáles son sus principales ventajas. Estos, también conocidos como carros de herramientas, ofrecen muchas soluciones a los profesionales, por lo que es necesario tener en cuenta cada una de ellas.  Aquellos que no posean … Leer más

¿Cómo elegir la abrazadera ideal?

Elegir la abrazadera adecuada puede parecer una tarea sencilla a primera vista, pero hay mucho más detrás de este simple acto que podría parecer, ya que las opciones son infinitas.  Pero… ¿Sabías que una selección incorrecta puede comprometer seriamente la estabilidad y seguridad de tus proyectos? No te preocupes, acá estamos para guiarte a través … Leer más