Las 4 mejores pinzas para electricistas

electricista

A la hora de comprar pinzas para electricistas, siempre hay que adquirir las mejores para evitar problemas a futuro. Al tratarse de actividades sensibles por manipular elementos que conducen electricidad, es necesario contar con una herramienta de calidad y duradera.  ¿No sabés cuáles son las que más se destacan en el mercado? Tranquilo, en esta … Leer más

¿Cuál es la diferencia entre un taladro y un atornillador?

Taladro y atornilladora diferencia

¿Sabías que existe un tipo de taladro que atornilla? En este artículo te explicamos la diferencia entre taladro percutor y taladro atornillador. Seguí leyendo para más información.   ¿Qué es y cómo funciona el taladro? Los taladros son herramientas cuya principal función es realizar agujeros cilíndricos. En el ámbito doméstico se suelen utilizar para agujerear … Leer más

¿Qué es un destornillador de impacto y cuándo deberías usarlo?

Destornillador de impacto

¿Sabés la diferencia entre los diferentes tipos de destornilladores? En este artículo te explicamos qué es y cómo funciona un destornillador de impacto. ¿Te interesan las herramientas de alto rendimiento? Seguí leyendo.   ¿Qué es un destornillador de impacto? Un destornillador de impacto es un tipo específico de destornillador. Su particularidad es que genera fuerza … Leer más

¿Cómo quitar manchas de óxido del acero inoxidable?

Cómo quitar manchas de óxido del acero inoxidable

A diferencia de lo que muchos creen, el acero inoxidable sí se oxida. Por lo tanto, es normal encontrar manchas en estas superficies metálicas y muchas veces no sabemos qué hacer frente a este inconveniente. La falta de conocimiento acerca de químicos para acero inoxidable, lleva a que las personas posean distintos elementos profesionales y … Leer más

¿Qué es el taladro percutor y para qué sirve?

Seguramente alguna vez tuviste que hacer un agujero sobre un material duro y no pudiste o bien lo lograste, pero tuviste que hacer demasiado esfuerzo. Para este tipo de trabajos siempre se recomienda usar un taladro percutor, una herramienta que sí o sí debés tener si sos profesional, aunque también puede ser utilizada con fines … Leer más

5 Consejos esenciales para cuidar tu auto a fondo

herramientas neumáticas

Si acabás de conseguir tu primer auto o si querés comenzar a aprender cómo cuidar un auto, este artículo es para vos. A continuación, te vamos a dar consejos para cuidar tu auto a fondo y te recomendaremos productos de alta calidad para hacerlo. Además, te brindaremos algunos consejos para cuidar el motor del auto … Leer más

Aditivo para aceite de motor: qué es y cómo funciona

¿Estás cansado de que el motor de tu auto falle? ¿Te frustra que intentás encontrarle una solución y se vuelva a romper? Te entendemos. Cuando pasan este tipo de cosas, nos genera un disgusto tremendo de modo que hasta puede afectar nuestro día a día.  Muchas veces estos sufren algunos inconvenientes que hacen que se … Leer más

Sierras: tipos, características y definición

Cada trabajo requiere de su propia herramienta. Las sierras ofrecen distintos tipos de soluciones, debido a su amplia variedad de modelos. Con distintos tipos de hojas, ya sea por su forma, tamaño y grosor, por ejemplo, cada una se adapta a distintas tareas. Por lo tanto, es necesario tener la adecuada.  ¿No sabés cuáles son … Leer más

Alicate herramienta: para qué sirve, qué es y cómo afilar

Para uso profesional o doméstico, un alicate es una de las herramientas más necesarias para nuestra caja de herramientas, debido a sus diversas capacidades para trabajar sobre distintos rubros.  No obstante, no todos cuentan con ellas. Esto se debe en gran parte a que no saben qué es ni para qué sirve. Otros, en cambio, … Leer más

Guía definitiva para usar cinta de enmascarar automotriz sin filtraciones

¿Alguna vez te preguntaste cómo los profesionales consiguen ese acabado impecable en la pintura de los autos, libre de cualquier imperfección?  Ahora bien, la respuesta podría sorprenderte por su simplicidad y eficacia: no se trata sólo de tener una gran habilidad con la pistola de pintura o de la calidad de la pintura misma. El … Leer más