Seguro alguna vez se te rompió un vidrio y no sabías qué usar para pegarlo. Encima, terminás gastando más dinero para comprar otro que lo reemplace.
Eso puede pasar por dos cosas. Por un lado, porque desconocemos que existe una silicona para vidrio y, por otro, debido a que saben de qué se trata, pero no cómo se utiliza.
Estos productos son muy importantes a la hora de solucionar este tipo de problemas, por lo que resultan indispensables tanto para actividades domésticas o profesionales.
En esta nota de Würth te vas a llevar varios conceptos que te servirán para enfrentar roturas o rajaduras de vidrios. ¡Seguí bajando e informate!
¿Cómo se usa la silicona para pegar vidrio?
Para usar la silicona para pegar vidrio se debe aplicar sobre la zona a trabajar y luego presionar los materiales para que se unan.
Las personas que la utilicen deben mantener apretadas las juntas durante el proceso de curación para que el resultado sea el mejor. El tiempo está indicado en los envases de los productos.
En algunos casos es importante respetar las instrucciones sobre el ancho y profundidad que necesitan las juntas.
¿Cuál es el mejor silicon para ventanas?
La mejor silicona para pegar ventanas es la acética o también llamada ácida. Debido a que cuenta con propiedades anti hongos, se destaca por ser muy adhesiva y antimoho.
Este tipo de silicona es ideal para materiales no porosos, que se encuentran en zonas húmedas, juntas de baños, cocinas, ventanas, desagües y más.
Por otro lado, posee altos niveles de elasticidad, por lo que es perfecta para ventanas que se sometan a algún movimiento. Así, sus juntas no se verá perjudicadas y la unión será duradera en el tiempo.
¿Qué es mejor silicona blanca o transparente?
Siempre que se busque sellar o unir dos materiales, se recomienda que el color de la silicona sea igual o similar al de los mismos. Por lo tanto, para pegar vidrio la opción ideal es la transparente.
No obstante, cabe señalar que si alguien le quiere poner una blanca o negra también puede, ya que su funcionamiento es el mismo.
Tipos de silicona para vidrio de Würth
Silicona acetica transparente I
Silicona acética multiuso para pegado y sellado de juntas.
La silicona acetica transparente es utilizada para el sellado y pegado de juntas exteriores e interiores en superficies con o sin pintura, aluminio, vidrio, azulejos y otras superficies vitrificadas.
Características:
- Tiene fungicidas que evitan el crecimiento de hongos y bacterias.
- Resistente a la intemperie y a los rayos UV
- Resistente al envejecimiento
- Forma una piel de manera rápida
Silicona acetica transparente II
Silicona acética de alto rendimiento con máxima resistencia a la tracción, excelente capacidad de impermeabilización.
Esta silicona líquida acetica transparente también es aplicada para realizar juntas en interiores y exteriores. Sin embargo, a diferencia de la anterior, sirve para carpintería de aluminio, madera, metal, PVC y de uso general en construcción.
El producto es utilizado para muro cortina, sistema de visión total (TVS) y aplicaciones arquitectónicas.
Características:
- Resistente a la intemperie y a los rayos UV
- Ideal para el sellado directo en obra con movimientos moderados
- Resistente al envejecimiento
- Viscosa
- Aplicable en vertical o a techo sin desprendimiento
La silicona acética transparente, la opción perfecta para vidrios
En resumen, la silicona acética transparente es la opción perfecta para vidrios, ya que al realizar las juntas la unión es prácticamente invisible.
Además, estos productos ácidos se adaptan muy bien a este tipo de material, por lo que sus propiedades logran un resultado óptimo.
A la hora de utilizar estas siliconas, es importante presionar los materiales sobre los que se trabaja para que se adhieran bien y que el proceso de curado sea el correspondiente.
Con toda esta información, ahora vas a poder pegar vidrios rotos o unir dos que querés que estén juntos. ¡Te invitamos a que recorras nuestra tienda oficial para que tu tarea se concrete!